This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120

Guru**** 2767075 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/627935/cc3120-cc3120

器件型号:CC3120

我可以看到有基本模块 CC3120R (64引脚 QFN 封装)可用。

CC3120MOD 采用 CC3120R +时钟振荡器+串行闪存进行开发。

您能否详细说明这将对串行闪存接口产生什么影响?

我的意思是、CC3120R 数据表显示 CC3120R 器件将用作主器件、串行闪存用作从器件。
然而、CC3120MOD 数据表提到串行闪存可直接通过外部闪存接口进行编程。这是怎么可能的?

将此串行闪存与 CC3120R 搭配使用的确切用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalaka、

    CC3120MOD 包含一个到串行闪存的直接接口、可通过 SPI 进行 Gang 编程。  在使用 CC3120芯片时、您还可以在组装之前通过 SPI 对串行闪存进行编程、因此没有什么区别。 在模块上如何细分接口的图-

     

    CC3120没有片上非易失性存储器、因此存储系统/配置文件需要外部闪存、还需要提供固件更新的服务接收器。 尽管这些是主要功能、但此存储空间对于存储将通过内部 Web 服务器在本地提供服务的文件或在执行无线更新(OTA)时缓冲已下载的应用程序映像等用途非常有用。

    如需更多信息 、请参阅 CC3120生产线指南和 CC3120/CC3220串行闪存指南。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个请求:
    您能否向我提供 CC3120MOD 的材料声明表和铅涂层详细信息?