This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:需要天线建议

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566731/wl1837mod-antenna-suggestion-required

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

尊敬的先生/女士:


我正在使用 WL1837MOD 器件设计基于无线的 SOM。 由于间距和布线限制、建议使用两根天线(WIFI 和蓝牙)、它们可以通过连接器放置在 SOM 外部。

请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eashwar、

    WL1837MOD 是一款双频带(2.4GHz 和5GHz)器件。 因此、2根天线对于2.4GHz 为1根、对于5GHz 为1根。 2.4GHz 天线将在 Wii 和蓝牙之间共享。

    尽管如此、请参阅以下列表、了解 WL1837模块经过认证的天线。 您将看到、其中大多数(芯片天线除外)都有一个连接器。

    processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification


    此致、
    Vihang