This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:格式化串行闪存是否消除了执行示例中所示的一些初始化的需要?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565788/cc3100-does-formatting-the-serial-flash-eliminate-the-need-to-perform-some-of-the-initialization-seen-in-examples

器件型号:CC3100

大多数(如果不是全部)示例都包含 名为 configureSimpleLinkToDefaultState()的函数。 在此函数中、有一些初始化调用、我认为如果串行闪存被格式化、这些调用可以被消除。 其中包括:

/*删除所有配置文件*/
RetVal = sl_WlanProfileDel (0xFF);

/*删除所有64个过滤器(8*8)*/
PAL_Memset (RxFilterIdMask.FilterIdMask、0xFF、8);
RetVal = sl_WlanRxFilterSet (sl_remove_RX_filter、(_u8 *)&RxFilterIdMask、
sizeof (_WlanRxFilterOperationCommandBuff_t));

如果主机应用程序从未使用配置文件或滤波器、那么对串行闪存进行格式化是否有效地消除了调用这些函数的必要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    这些只是一般应用的建议。 配置文件存储在串行闪存中、因此对器件进行格式化会将其删除。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒——谢谢 Sarah!