This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:通道绑定

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566237/wl1831mod-channel-bonding

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

尊敬的:

WL1831是否支持信道绑定(WIFI)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WL1831MOD 支持802.11n 和40 MHz 通道宽度。

    此致、
    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从 Wikipedia:
    在 IEEE 802.11n 上、指定了信道宽度为40 MHz 的模式。 这不是通道绑定、而是一个单通道、其宽度是旧版20MHz 通道宽度的两倍、因此使用两个相邻的20MHz 频带。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WL1831不支持通道绑定。

    BR、

    陈洛威