This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:引脚4上的 IO 多路复用器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566476/cc3200mod-io-mux-on-pin-4

器件型号:CC3200MOD

我正在尝试使用 CC3200MOD 数据表第20/21页上显示的引脚4为 CC3200MOD 设置 IO 多路复用器。  当我尝试将以下信号映射到第8/9页所示的模块引脚时、就会产生混淆:

 

信号                   “PIN”(Tbl 3-3)  模块针脚编号 (tbl 3-1)

UART0-RX          GPIO_31             ?

GPIO23                GPIO_23             ?

GPIO24 (WAKE) GPIO_24             ?

TCX0_EN             GPIO_25             ?

 

GPIO 引脚未列在模块引脚#表中。   我缺少什么?  

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表3-2 www.ti.com/.../cc3200mod.pdf 显示:
    UART0_RX => GPIO_13 (第12页)或 GPIO_2 (第14页)
    GPIO23 => TDI (第14页)
    GPIO24 => TDO (第14页)
    TXCO_EN => SOP2 (第15页)

    希望这能帮您解决问题