This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200闪存怀疑

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566227/cc3200-cc3200-flash-doubts

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我有 CC3200 Launchpad、它具有1MB 闪存、对于启用 OTA 的应用而言足够好。

现在我对闪存的怀疑是这些  

1. Flash 存储器芯片上的某些位置往往会随着时间的推移而损坏?  在闪存上没有文件系统的其他产品中、我们编写一个程序、以便在发生这种情况时  
某些位置会损坏、我们会将指针重新定位到某些逻辑上的正确位置。 这些是否由文件系统自动处理? 请就此向我进行教育

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为此、文件系统中存在文件安全文件(使用提交标志创建的文件)。 此文件已分配双倍大小的内存。 此文件由系统自动管理。
    如需更多信息、请参阅 www.ti.com/.../getliterature.tsp 第14章和 Wiki 页面 processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Serial_Flash_Guide。

    BTW... 对于具有网页和 OTA 更新的较大应用、1MB 闪存不足以满足要求。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢你的帮助

    我们的应用非常小、因此没有问题。 如果假设我想使 mcuimgbin 文件失效防护,如何操作?

    此致
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用 Uniflash 并设置模式回滚。 我认为、OTA 更新必须使用失效防护文件/sys/mcuimg.bin。

    1月