This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200Launchpad -为什么板载 LED 始终亮起

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565636/cc3200-cc3200launchpad---why-does-the-on-board-leds-always-light-up

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、我使用 CC3200 Launchpad 修订版4.1。

板载 LED (单元名称 D5和 D6)始终亮起、是否使用 Uniflash 刷写不同的 bin 文件。

我使用 GPIO9、 GPIO10、 GPIO11和 GPIO_25/SOP2作为 PWM 引脚。 GPIO9、 GPIO10和 GPIO11连接到控制板载 LED D5、D6和 D7的晶体管。

我已将它们连接到 DRV8835DSSR 电机驱动器。

由于这个原因、电机开始以全占空比运行、这是因为 LED 亮起。

我已初始化这些引脚、使其成为 PWM 引脚并将其设置为零占空比。

但是、即使我刷写该固件、LED 也会在硬件/软件复位后保持亮起。

如何在电源打开时不打开 LED?