This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:wl1837校准

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, WL1837MOD, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/623145/linux-wl1837mod-calibration-of-wl1837

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1837WL1831WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 wl1831、但对于某些双频带 要求、我必须使用 wl1837。 我使用以下模块进行插入以进行校准:

cfg80211.ko compat.ko mac80211.ko wl18xx.ko wlcore.ko wlcore_sdio.ko

是否有人可以告诉我这些模块是否适用于 wl1837校准、或者我只需要新的模块即可?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    WL18xx 模块的内核模块/固件保持不变。 您只需根据特定模块、连接的天线数量等更改 wl18xx-conf.bin 即可 请参阅"配置目标"部分
    processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:
    感谢您的快速回复。

    我将按照为 wl1831创建 wl18xx-conf.bin 的步骤向您发送。


    tar -xvf wilink8_kos.tar.gz -C /dev/shm
    insmod /dev/shm/kos/compat.ko
    insmod /dev/shm/kos/cfg80211.ko
    insmod /dev/shm/kos/mac80211.ko
    insmod /dev/shm/kos/wlcore.ko

    CD /usr/sbin/wlconf
    CHmod 755 *
    /wlconf -o /mnt/wl18xx-conf.bin -i official_inis/WL8_System_parameters.ini
    /wlconf -i /mnt/wl18xx-conf.bin -o /mnt/wl18xx-conf.bin -s wl18xx.phy.number_of_Assembled_ant2_4=1
    /wlconf -i /mnt/wl18xx-conf.bin -o /mnt/wl18xx-conf.bin -s wl18xx.phy.number_of_Assembled_ant5=0
    /wlconf -i /mnt/wl18xx-conf.bin -o /mnt/wl18xx-conf.bin -s wl18xx.phy.high_band_component_type=0x09
    /wlconf -i /mnt/wl18xx-conf.bin -o /mnt/wl18xx-conf.bin -s wl18xx.ht.mode=0x01

    insmod /dev/shm/kos/wlcore_sdio.ko
    insmod /dev/shm/kos/wl18xx.ko

    因此、从上述步骤中、我获得了/mnt 路径中的 wl18xx-conf.bin。

    现在我将 wl1837用于双频带、您能告诉我在上述步骤中需要进行哪些更改吗?
    我是否需要两根天线等于1、如下所示?

    wl18xx.phy.number_of_Assembled_ant2_4=1
    wl18xx.phy.number_of_Assembled_ant5=1

    请帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您无需执行所有这些步骤。 只需运行 configure-device.sh 并按照提示进行操作:
    processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    您能告诉我从哪里可以获得此 configure-device.sh 吗? 我是否需要下载 R8.7?  

    我的担心是我们使用的是内核版本  3.0.35.它是否适用于此版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    configure-device.sh 是 wl18xx utils 的一部分: git.ti.com/.../18xx-ti-utils
    您需要根据系统上 WiLink 驱动程序模块的版本选择 git 标记。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    当我运行 configure-device.sh 时,它会要求我选择模块,然后我写1837。它会显示以下错误:

    /usr/sbin/wlconf/official_inis/WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini 不存在。

    当我在 official_inis 目录中运行 ls 命令时,结果为:

    WL1835MOD_INI_C2PC.ini WL1835MOD_INI.ini WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini WL8_COB_INI.ini WL8_TESTING_INI.ini

    请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请仔细检查路径(确保没有拼写错误)。 如果文件存在、它应该能够找到它。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 wl1837上运行了 configure-device.sh。它给出了以下错误:

    应用了2类许可更改(C2PC):n

    modprobe:modules.dep 中找不到模块 wlcore_SDIO

    我是否需要在 modules.dep?Or 中添加 wlcore_SDIO?我应该怎么做?

    请帮助。