This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:与服务器的 HTTP 连接失败

Guru**** 1983025 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566032/cc3200-http-connection-to-server-failed

器件型号:CC3200

大家好

我们必须不断从 cc3200模块向我们的一台服务器发出 GET 请求、这一切正常、我们能够从服务器获得响应、但是在大约7-8个连接 到 HTTPServer 失败、错误代码 为-101。 这就是断言的效果

与服务器的连接失败。 错误(-101)
函数[ConnectToHTTPServer]中第[1317]行的错误[-2011]

我们认为-101是套接字创建失败错误、有人可以给我们一些有关如何调试此问题的线索。

此致

Brijender

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijender、

    如数据表中所述、CC3200仅支持8个同步 TCP 或 UDP 套接字。 如果要在应用程序中创建多个套接字,请确保在使用后删除 HTTP 实例。

    此致、

    Sarah

x 出现错误。请重试或与管理员联系。