This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200配置文件的连接间隔

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/564983/cc3200-connection-interval-for-cc3200-profile

器件型号:CC3200

您好!  

如果我们添加配置文件、则 WiFi 路由器会断电。

CC3200尝试自动连接到路由器时的连接间隔是多少?

一位客户询问上述机制。

谢谢。

此致、

永华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的永华:

    是否使用与 sl_WlanConnect()或 Auto Connect 的手动连接?

    一旦 sl_WlanPolicySet()设置了 Auto Connect,它将继续运行,直到策略更改或连接成功。 两次尝试之间的扫描时间间隔也可以通过 sl_WlanPolicySet()来设置(SDK docs 文件夹中提供了完整的 SimpleLink API 文档)。 您是否在问每个连接失败需要多长时间?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的评论。  

    请让我举一个例子。  CC3200连接到 WiFi 路由器、然后 WiFi 路由器突然断电。

    我知道、CC3200已断开连接、它将尝试自动重新连接。  

    对此有几个问题:

    1.每次连接失败需要多长时间?

    2.重新连接失败后,它是否进入 LPDS 模式?

    3. CC3200重新连接之前需要等待多长时间?

    此致、

    永华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    对我的问题有什么意见? 谢谢!

    此致、

    永华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的永华:

    我不知道确切的时间、但从实际角度来看、我可以说 、我观察 到尝试之间的间隔 不到 一秒。 我还可以说、AP 通常需要10秒才能完全启动和接受客户端。

    亚伦