This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:使用蓝牙向主机处理器发送中断

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/625433/wl1837mod-using-bluetooth-to-send-interrupt-to-host-processor

器件型号:WL1837MOD

大家好、

我有一位客户过去使用 WL1837MOD 设计了电池供电系统、但有一个问题。 该器件具有 WiFi 和蓝牙、但 从未实现蓝牙。 他们现在正在考虑这一点、但实际上并不适用于任何音频或流应用、而只是为了通过中断触发来唤醒处理器。 他们的问题如下:

"我们需要能够在发生 WiFi 和蓝牙事件时将系统从睡眠状态唤醒。  我知道该部件具有 WLAN_Int 输出、可用于在 WLAN 事件发生时通过中断输出唤醒系统。  问题是蓝牙是否有等效的中断?  如果我的系统处于睡眠模式、并且我收到蓝牙事件、WLAN_Int 引脚(或其他一些信号)是否可以中断我的处理器以唤醒系统?  从阅读数据表中我看不到这种可能性。"

 

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,
    没有可唤醒主机的等同于 WLAN_IRQ 的 BT 中断。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    通过主机 MPU 和 WL18xx 之间的 HCI UART、可通过 eHCILL 协议实现蓝牙唤醒活动。
    HILL 文档: www.ti.com/.../swra288

    此致、
    Vihang