This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3200 UART

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565379/cc3200-uart

Thread 中讨论的其他器件:CC3200

我有两个 cc3200板。 现在、我必须用 CCS 代码刷写一个电路板、使其通过 TX 提供缓冲区大小为18的随机数据。 另一个电路板的 RX 应连接到前一电路板的 TX。 接收数据的电路板应将其打印在 ITD 终端中。 我该怎么做? 有什么建议? 是否有有用的链接? 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    这需要对 CC3200 SDK 中的 UART 演示应用进行少量修改。  

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC32xx_UART_Demo_Application

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    非常感谢您的回复。 我将尝试您所说的内容。

    您能告诉我 CC3200物联网应用中是否有 MQTT 的高效替代产品吗?
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    [引用 user="Manu Nandhan"] CC3200 物联网应用中 MQTT 的高效替代产品[/quot]

    请澄清这意味着什么。 CC3200可用于 MQTT。

    谢谢、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道、除了 MQTT 之外、还有适用于 cc3200物联网应用的任何其他协议、但功能相同吗?

    您对在我们拥有的服务器中设置我们自己的 MQTT 代理有什么想法吗? 如何设置代理并将其接收到的值记录到数据库中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    SimpleLink API 允许您开发/实施所选的应用协议。 但是、为具有 CC3200的 MQTT 提供了参考、这可能使其更容易开始使用。

    此致、

    本·M