This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:如何在不使用操作系统的情况下查找 SDK?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD, WILINK8-WIFI-MCP8

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565073/wl1801mod-how-can-i-find-sdk-without-os

器件型号:WL1801MOD
主题中讨论的其他器件: WILINK8-WIFI-MCP8

我想在没有操作系统的情况下操作 WL1801MOD。 我如何找到有关它的一些参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道 WL18xx 模块的 Noos 参考。 但是、某些第三方合作伙伴(如 Clairnox)支持其他操作系统(如 FreeRTOS、UC 等)

    参考:



    此致、
    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、是否至少有一个文档显示了设置、配置和运行 WL18x 所需的所有寄存器以及此类寄存器? 我想将其连接到 FPGA,而不需要操作系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也是。 但我想将其连接到不带操作系统的 STM32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下页面:
    www.ti.com/.../WILINK8-WIFI-MCP8

    "WILINK8-WIFI-MCP8"是可移植到其他/无操作系统的版本。
    然而,这种融合通常是由第三方完成的。 请随时查看可用信息、并评估您是否可以在内部处理这些信息。

    BR、
    Eyal