This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:无法触发引导加载程序

Guru**** 2572895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA, CC3200-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565889/cc3200-launchxl-failed-to-trigger-bootloader

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3200

您好!

我在 Windows 中使用了具有 Energia 的 cc3200 launchxl。  我根据产品 pdf 进行了跳线连接。 已安装驱动程序。 当我开始上载程序时,出现错误。

Energia:1.6.10E18 (Windows 7)、电路板:"CC3200-LAUNCHXL (80MHz)"

0:15:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]


sketch 使用2、064字节(0%)的程序存储空间。 最大为262、144字节。
打开 COM4
正在触发引导加载程序...
触发引导加载程序失败。 正在重试... (1次尝试)
触发引导加载程序失败。 正在重试... (2次尝试)
触发引导加载程序失败。 正在重试... (3次尝试)
3次尝试后触发引导加载程序失败
无法触发引导加载程序
上传草图时出错

本报告将提供更多信息
"编译期间显示详细输出"
在文件->首选项中启用选项。

有没有解决办法??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到 SimpleLink WiFi CC31xx/CC32xx 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您有以下问题之一:
    -您选择了错误的 COM 端口号
    -上传 Energia 代码时 SOP02跳线未闭合

    1月