This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:支持 C3200 (正在弃用?)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565494/cc3200-support-for-the-c3200-being-deprecated

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3100

您好!

我一直使用 Uniflash 对我的 Launchpad 进行编程、我注意到最新版本不支持 CC32xx 系列。 这对我来说是一个大问题、因为我想在项目中使用它(它比 ESP8266更昂贵、但它中有更多可用的模块(ADC、DAC 等)、这些模块将成为产品。

让我担心的是、在 Linux 上运行所有程序都非常困难。

您对能够提供相同器件型号的类似 TI 器件有什么建议吗? 如何开始为平台进行开发? 我知道 Mongoose IoT 移植了适用于 cc3200的 libhttpd、但它是否有官方端口? 此器件型号似乎不再处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您不应害怕在新项目中使用 CC3200。 我不希望在不久的将来不再支持 CC3200。 我想 CC3200具有较长的产品寿命。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    没有计划或期望弃用 CC3200。 如有需要、您可以 在线查看我们的过时产品政策: http://www.ti.com/lsds/ti/quality/quality_policies_procedures/product_change_notification.page

    可在 Uniflash 主下载页面 www.ti.com/.../UNIFLASH 上找到支持 CC3100/CC3200的最新版本的 Uniflash

    遗憾的是、我们目前不在 CC3200上提供 Linux 支持。 我们的 SDK 安装程序仅适用于 Windows。

    您能否澄清有关活动器件型号的最后一个问题? Mongoose 确实支持他们自己的软件。 您能解释一下您要做什么吗?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于器件"有源器件型号"、我问、如果 CC3200停止使用、德州仪器(TI)是否有另一个芯片执行 CC3200同样的操作。

    由于未停产、这个问题就不能解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外... CC3200是否有 libhhtpd 官方端口? 我知道 Mongoose IoT 使用它。 既然您知道 API (之前可能已经使用过 Mongoose 物联网)、而我不知道、那么将 libesphttpd 移植到 CC3200是否是一项艰巨的任务?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pablo、

    我们没有从 Mongoose 移植任何东西。 您能解释一下什么是库、还是给我发送一个指向它的链接? 我不熟悉。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我给您的名字是错误的、我把它与一个单一的物联网用途混淆了。 您无法理解我所说的内容... 抱歉。

    名为 libesphttpd (github.com/.../libesphttpd)

    我在 esp8226上使用过、它非常易于使用(我尚未使用 TI 的 API)、但查看服务器示例、它似乎更难使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    在不深入搜索代码的情况下、此功能与我们的 Web 服务器库(cc3200-sdk/netapps/http/服务器)类似、后者将服务器托管在应用处理器而非网络处理器(您在 httpserver 示例中看到的内容)上、并且具有 WebSocket 功能。 我们在 websock_cameras 示例中提供了这方面的示例。

    此致、
    Sarah