This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:连接 Leopard368

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/628580/cc3100-interface-with-leopard368

器件型号:CC3100

您好,

    我们是否可以通过某种方式将 CC3100 WiFi 板连接到 Leopardboard 368?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、133、

    我不太熟悉 Leopardboard 368、但它似乎包含一个带有 UART 接口的扩展端口。 您必须将 CC3100主机驱动程序移植到该平台。

    如果您有兴趣使用 Wi-Fi 开发视频流应用、我建议您查看以下参考设计-

    http://www.ti.com/tool/TIDC-CC3200-VIDEO

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moore 先生、

    感谢您的建议! 我们一定会查看该参考设计。

    此致、