This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:CCS/CC3200:http 服务器存在问题

Guru**** 2550820 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565438/re-ccs-cc3200-issues-with-http-server

主题中讨论的其他器件:CC3200UNIFLASHHi
我将器件配置为正确、因为我成功发送了 POST 方法并在其中获取事件。
我的问题是 Get 方法。
1.打开 unifalsh out_for_box 项目并对所有文件进行编程(首先是格式化、然后是程序服务包、然后是全部...)
2.我使用我的应用程序通过 CCS 对我的器件进行编程。
3.通过我的手机连接到 AP I 配置
4.my 应用程序构建 http 服务器、并成功发送 POST 方法。
5包中包含的 html 文件之一是 param_config.html
6.使用移动浏览器 mysimplelink.net/param_config.html -我没有收到 http 事件
请回答问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在论坛的这一部分、我们不是器件专家、因此无法为您提供帮助。 我们只对闪存工具部分有一定的了解。 正如我之前所说、您需要在 CC3200论坛中提出这些问题。

    @a0389327是否可以将此主题转发到 CC3200论坛? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回答 FLASH Too 问题
    为什么在使用 uniflash 进行编程后我的应用程序不运行。
    如果我使用 CCS 进行编程、则可以正常工作。
    如果我对其中一个示例进行编程、则不起作用。
    建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所说、CCS 不会在 CC3200器件上对闪存进行编程、因为它没有可由用户访问的片上闪存、只能写入 RAM。 如果您重新打开电源、拔下/插回设备、设备将停止工作。 也就是说、您从未使用 CCS 刷写任何内容。

    如果要从持久存储(即串行闪存)运行程序、则需要正确配置器件并正确构建程序、然后使用 UniFlash 刷写器件。

    这些是此器件的基本概念、如需更多信息、请访问此处的 Wiki:

    processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已拆分、相关主题已移至 CC32xx 器件论坛

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否 使用 uniflash 将 html 和 bin 文件编程到电路板上

      随附图片

    建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 CC3200编程的 Victor 回答是正确的。

    您当前遇到了什么问题?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    以下是使用 Uniflash 刷写.bin 文件的简短指南: processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_UniFlash_Quick_Start_Guide

    您也可以通过在编程前选择“操作”->“添加文件”来添加 HTML 或其他用户文件来刷写这些文件。 它们将显示在左侧菜单中的 User Files 下。

    有关添加了用户文件和.bin 的 Uniflash 配置示例、请选择 Open Configuration、然后浏览 /examples/httpserver/httpserver.ucf

    此致、
    Sarah