This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC3200SMARTPLUG:阐明 CC3200智能插头的 Hongfa 继电器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565143/tidc-cc3200smartplug-clarify-hongfa-relay-for-cc3200-smart-plug

器件型号:TIDC-CC3200SMARTPLUG
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我正在   使用 TI 提供的设计参考自定义 CC3200智能插头。

我在    https://www.ti.com/seclit/df/tidrfq8/tidrfq8.pdf 上看到这个 Hongfa 继电器、但没有器件型号

我想检查完整器件型号是否如下 HF3FA/003-HSTFNIL (根据 HF3FA 数据表 http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF3FA_en.pdf )

或者是否有备用继电器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    是的、这与测试板上的器件型号类似。 3处的线圈电压也是合理的、因为电路板的工作电压为3.3V

    此致、
    Sarah