This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565100/cc3200-using-ccs

Thread 中讨论的其他器件:CC3200

问题1.  我正在使用 CC3200 SDK 1.2.0中的 CC3200 Launchpad 在 CCS 中尝试电子邮件应用程序。但 我在 CCS 的问题窗口中遇到错误、即"ti_rtos_config"。我正在尝试 从 CCS 应用中心安装 TI RTOS、但 它也无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    您还需要安装 TI-RTOS。 您可以在以下位置找到它: www.ti.com/.../ti-rtos-mcu

    安装后、您将需要从 CC3200 SDK 的 ti_rtos 文件夹中将 ti_rtos_config 工程导入到 CCS 中。

    此致、
    Sarah