This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 cl-som-am5728中安装 PEX8609?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/564848/how-to-install-pex8609-in-cl-som-am5728

主题中讨论的其他器件:AM5728

你(们)好

我尝试了解 PCI 和 cl-som-am5728。

现在、我要在  cl-som-am5728中安装并运行 PEX8609

如何在 cl-som-am5728中安装 PEX8609?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    cl-SoM-am5728是 Compulab 的 SOM。 请参阅 Compulab 支持: www.compulab.co.il/.../

    如果您有 与 AM5728相关的一般问题、如 PCI 设置等、请在相关论坛上发帖:  

    无论在哪种情况下、此问题似乎都与 WL18xx WiFi/蓝牙无关。 那么、我将关闭该线程。


    谢谢、
    Vihang