This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC3100BOOST:在运行时更改 simplelink 的目标 AP

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, TM4C1294NCPDT, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/565141/starterware-cc3100boost-changing-the-target-ap-of-simplelink-at-runtime

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100TM4C1294NCPDTCC31XXEMUBOOST

工具/软件:Starterware

您好!

我在 TM4C1294NCPDT 上使用 CC3100 BP、 在站点模式(HttpGET_CC3100_TM4C1294XL_TI)下运行 RTOS 应用、连接到 AP 并使用它完成。 现在、即使我运行不同的代码、我的器件也始终连接到同一个 AP。 因此、我想更改我的 simplelink 器件的目标 AP、将闪存格式化、我发现它是使用 Simplelink Starter 实现的、但它显示了与 CC31XXEMUBOOST 连接的 CC3100的目标 AP。 在我连接到 TM4C1294NCPDT 时、我的 simplelink 可以获取任何参考、以通过任何其他方式更改我的器件目标 AP。

此致、

Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 Simplelink Wifi 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghu DS:

    您是否正在尝试使用 SimpleLink Wifi Starter 应用程序进行配置、或者是否只想更改您连接到程序内的 AP、例如终端上的 AP?

    如果您尝试在程序中更改 AP,则可以在主程序中添加一个函数,提示用户输入 SSID、密钥和类型,并将其全局保存(而不是包含 sl_common.h),或者编辑 enetchWithConnectionAP()以直接传递它们。

    对于配置和其他演示、您可以查看 SDK 示例文件夹中的非平台特定演示、或者其中许多演示是为 MSP430F5529LP 创建 的、以帮助您入门。 我们针对特定平台提供的唯一示例是 SDK 中提供的示例。

    此致、

    Sarah