This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200的3G 解决方案

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/564961/cc3200-3g-solution-to-cc3200

器件型号:CC3200

我正在使用 cc3200 launchpad、我想知道是否有3G 或 GSM 或 GPRS 解决方案。 我正在开发物联网应用、有些站点没有 Wi-Fi 信号、因此拥有这样的解决方案非常重要。 我n´t 了一些研究,但没有发现任何有趣的东西。

提前感谢您、

克里斯蒂亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克里斯蒂亚诺、

    我们目前没有针对具有蜂窝网络的 CC3200的参考、但如果您想编写集成应用、没有理由无法通过 CC3200中的微控制器控制蜂窝模块。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    感谢您的回复。 我将研究使用 cc3200进行控制的一些蜂窝模块。 n´t 您不介意、您能建议/推荐一些您认为适合使用的蜂窝模块吗?

    此致、

    克里斯蒂亚诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克里斯蒂亚诺、

    我的建议是使用带有备用 GSM 选项的 WiFi 路由器。 使用 VIA AT 命令直接控制 GSM 模块以及使用来自 CC3200的 BSD 套接字并不容易。

    市场上有两种类型的 GSM 模块。
    -板载 TCP/IP 堆栈的模块
    -不带 TCP/IP 堆栈的模块(您需要使用点对点协议、HDLC 帧、PAP/CHAP 身份验证等) -不要选择此类型模块

    如果您选择的模块具有由 AT 命令控制的 TCP/IP 堆栈、则会出现此问题。 CC3200具有由 SimpleLink 控制的 TCP/IP 堆栈、您还将在 GSM 模块中通过 AT 命令获得 TCP/IP 堆栈。 如何连接这两种不同类型的网络方法? 您需要创建允许连接此不同网络堆栈的层。 这不应简单。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christiano、

    正如 Jan 所指出的、具有 TCP/IP 堆栈的 GSM 模块是一种运行方式、并且是一个处理 AT 命令的抽象层
    simcom.ee /.../SIM900_TCPIP_Application Note_V1.02.pdf -开始
    simcom.ee/.../SIM900嵌入在特性 introduction.pdf -用于创建抽象
    我使用的是 sim900、并且发现它易于使用。
    您可以尝试一下。

    此致
    Farhan