This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 版本7不符合 Windows 标准

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/564712/ccs-version-7-is-not-adhering-to-windows-standards

主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我无法将 CCS 安装到 Windows 标准兼容文件夹:

此外、CCS 还在抱怨一些神秘的防病毒软件存在-该软件未安装。 只有默认的 Windows 10 Defender 工具正在运行:

CCS 会污染专业的 Windows 安装设置、遵守 Microsoft 标准、并制定安全、备份和还原计划、这是不可接受的。

CCS 不应仅因为 CCS 程序员不愿意遵守 Microsoft 标准而强制管理员削弱其安全计划。

请确保 CCS 遵守 Microsoft 标准。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题与 CC3200/CC3100无关。 请将您的问题移至 CCS 论坛( e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81 )。 由于 Code Composer Studio 版本7非常新、我建议使用以前的版本6.2。 我想可能会有更少的错误。


    一些意见:

    -如果您对 CCS (TI 提供的免费 IDE)不满意,那么购买和使用其他 IDE 就不会受到任何阻碍。CC3200 SDK 完全支持 IAR Embedded Workbench (www.iar.com/iar-embedded-workbench)

    - Microsoft 将 Windows Defender 呈现为防病毒软件-"Microsoft 防病毒保护、Windows Defender 是  Windows 10上的第一个防病毒软件、比任何其他解决方案都能保护更多的计算机免受病毒、恶意软件、间谍软件和其他威胁的影响。 资料来源:Microsoft.com。 因此,我认为安装软件说-防病毒软件正在运行是正确的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您给我指正确的方向! 我将在这里发布我的问题。

    只需评论您的评论(没有任何犯罪意图):无论它是免费的还是可购买的-即使是我知道的最小的开放源码工具也遵守 Microsoft 编码标准。 这不是一个选项。 就像每个人都在正确的道路上驾驶自己的汽车(英联邦国家除外)。 此外、不允许关闭仅阻止黑色列表中文件的工具。 如果 CCS 编程器无法处理 Windows Defender、则应更换它们或重新学习软件开发要点。