This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:WL1835MODCOM8B WLAN 在具有 IPNC RDK 3.5版本的定制 DM385板上无法与内核2.6.37配合使用

Guru**** 2508915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7846, TSC2007, TSC2004, PCF8574, TPS65010, TPS65910, BQ24022, LP3971, LP3972, TPS65023, TLV320AIC23B, TVP5150, TVP7002, THS7303, TLV320AIC3110, LP3944, LP5521, LP5523, DAC124S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/625149/wl1835modcom8b-wl1835modcom8b-wlan-not-working-with-kernel-2-6-37-on-customized-dm385-board-with-ipnc-rdk-3-5-version

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:DM385WL1835ADS7846TSC2007TSC2004PCF8574TPS65010TPS65910BQ24022LP3971LP3972TPS65023TVP5150TVP7002THS7303TLV320AIC3110DA8XXLP3944LP5521LP5523DAC124S085WL1271

按照构建指南 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Platform_Integration_Guide 执行操作时   、配置文件中的 CONFIG_WL12XX_PLAND_DATA 开关不存在、因此我将运行该指南中的指定脚本。

我在运行脚本时看到以下错误:

msmith@msmith-VirtualBox:~/qt/wilink8-wlan-build-utilites ip_tables=1 verify_kernel_config.sh /home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/cbb_psp_04_04_00_02/kernel/arch/arm/configs/dm385_cbb_ubifs_defconfig

verify_kernel_config.sh:未找到命令

msmith@msmith-VirtualBox:~/qt/wilink8-wlan-build-utilites./verify_kernel_config.sh /home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/cbb_psp_04_04_00_02/kernel/arch/arm/configs/dm385_cbb_ubifs_defconfig

正在验证内核.config (base_config[@])

msmith@msmith-VirtualBox:~/qt/wilink8-wlan-build-utilites

我已经尝试了各种组合来执行"ip_tables=1 verify_kernel_config.sh .config "、但运气不好。 根据下面的构建指南:

注意:如果缺少 CONFIG_WL12XX_PLAND_DATA 等内核开关、则可能是内核中缺少与 WL127x 芯片组相关的部分、应应用补丁。

脚本使用

用法: verify_kernel_config.sh

选项:

ip_tables -添加 IP 表支持

NO_DEVICE_TREE -添加对非器件树编译的支持

BT_HCI -添加对 BT HCI 的支持

例如,要添加 IP_Tables 支持,请使用:

ip_tables=1 verify_kernel_config.sh .config

 

我已经搜索了此错误、但到目前为止找不到解决方案。

有什么想法吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已将您的查询指派给相关专家,并将很快返回给您。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在取得进展,但在运行./build-ipnc-wifi.sh 以安装 r8.4时出现此错误。
    我使用的是 r8.4、因为它针对内核2.6.37进行了移植。
    下面是我的 setup-env 文件:
    =================================== ooo=(_)=OOo=========================================
    #此文件包含自动化所需的导出
    WLAN 组件的#构建过程。
    #将此文件放在与 wl18xx_build.sh 相同的目录中
    #构建脚本。 无需运行'source setup-env'构建
    #脚本将在内部完善它。
    ===========================================================================================================
    #用户特定环境设置-使用完整路径


    #如果设置了默认工具链路径,则会将工具链下载到./toolchain。
    导出 toolchain_path=${path__root}/../../linux_devkit/bin

    #如果设置了根文件系统的默认路径,则将使用./fs 文件夹。
    #export ROOTFS=${path_root}/../../../ipnc_rdk/target/filesys
    导出 ROOTFS="/home/msmith/nfs-stuff/filesys
    #if default kernel path is set - kernel will be downloaded (set branch to match kernel version)(如果设置了默认内核路径-将下载内核(设置分支以匹配
    #export kernel_path=${path__root}/../../ipnc_psp_arago/kernel
    导出 kernel_path="/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/cbb_psp_04_04_00_02/kernel
    导出 cross_compile=arm-arago-linux-gnueabi-

    导出 arch=arm

    ["$toolchain_path"!="default"]&&导出路径=$toolchain_path:$path

    #如果文件系统需要根访问权限来安装编译、则设置此项
    导出 ROOT_ACCESS_REQUIRED = n



    下面是我遇到的错误:
    抄送 /home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore.mod.o
    LD [M]/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore.ko
    抄送 /home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore_sdio.mod.o
    LD [M]/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore_sdio.ko
    抄送 /home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/net/mac80211/mac80211.mod.o
    LD [M]/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/net/mac80211/mac80211.ko
    抄送 /home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/net/wireless/cfg80211.mod.o
    LD [M]/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/net/wireless/cfg80211.ko
    ***** *****
    make:输入目录'/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/cbb_psp_04_04_00_02/kernel
    安装/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/compat/compat.ko
    安装/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/drivers/net/wireless/ti/wl12xx/wl12xx.ko
    安装/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko
    安装/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore.ko
    安装/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore_sdio.ko
    安装/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/net/mac80211/mac80211.ko
    安装/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/compat_wireless/net/wireless/cfg80211.ko
    depmod 2.6.37_DM385_CBB_1.50.50
    depmod: warning: Could not open /home/msmith/nfs-stuff/filesys/lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/modules.order:no such file or directory (depmod:警告:无法打开:无此类文件
    depmod:警告:/home/msmith/nfs-stuff/filesys/lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/net/mac80211/mac80211.ko 需要未知符号 unregister_inet6addr_notifier
    depmod:警告:/home/msmith/nfs-stuff/filesys/lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/net/mac80211/mac80211.ko 需要未知符号 register_inet6addr_notifier
    depmod: warning: Could not open /home/msmith/nfs-stuff/filesys/lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/modules.builtin:no such file or directory (depmod:警告:无法打开:无此类文件
    make:离开目录'/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/cbb_psp_04_04_00_02/kernel
    ***** *****
    Make:***没有规则使目标“干净”。 停下。
    ***** *****
    make:***未指定目标,未找到 makefile。 停下。
    ***** 错误0*****
    msmith@msmith-VirtualBox:~/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4


    BTW、我的"/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/cbb_psp_04_04_00_02/kernel "文件夹中有 modules.order 和 modules.builtin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是不幸运…

    编译失败 - CD:/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/kernel:无此类文件或目录

    /home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src 中没有内核目录

    它应该由脚本构建在这里吗?

    我花了几周时间努力为 TI WiFi 模块构建驱动程序、运气不好、我关注的每个指南都有一个阻碍...

    Smith@msmith-VirtualBox:~/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites ./build_wl18xx-dm.sh kernel_modules
     将 ROOTFS 路径更改为/home/msmith/nfs-stuff/filesys
     使用用户定义的内核
    找到 Makefile。 内核版本设置为2.6.37。
      *****  仅构建驱动程序模块 *****  
    /build_wl18xx-dm.sh:第104行:cd:/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/kernel:无此类文件或目录
    CP:无法 stat '/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/configuration/kernel_2.6.config:无此类文件或目录
    Make:***没有规则使目标“干净”。  停下。
    *****  *****
    Make:***没有规则将目标设为'uImage'。  停下。
    make:***没有规则使目标'AM335x-EVM.dtb'成为目标。 停止。
    CP:无法 stat '/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/kernel/arch/arm/boot/zImage:无此类文件或目录
    CP:无法 stat '/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/kernel/arch/arm/boot/dts/am335x-evm.dtb:无此类文件或目录
    ***** 错误0*****
    msmith@msmith-VirtualBox:~/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites ./build_wl18xx-dm.sh kernel_modules
     将 ROOTFS 路径更改为/home/msmith/nfs-stuff/filesys
     使用用户定义的内核
    找到 Makefile。 内核版本设置为2.6.37。
      *****  仅构建驱动程序模块 *****  
    /build_wl18xx-dm.sh:第104行:cd:/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/kernel:无此类文件或目录
    CP:无法 stat '/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/configuration/kernel_2.6.config:无此类文件或目录
    Make:***没有规则使目标“干净”。  停下。
    *****  *****
    Make:***没有规则将目标设为'uImage'。  停下。
    make:***没有规则使目标'AM335x-EVM.dtb'成为目标。 停止。
    CP:无法 stat '/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/kernel/arch/arm/boot/zImage:无此类文件或目录
    CP:无法 stat '/home/msmith/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites/src/kernel/arch/arm/boot/dts/am335x-evm.dtb:无此类文件或目录
    ***** 错误0*****
    msmith@msmith-VirtualBox:~/qt/carbb-rdk-dm385/Source/ti_tools/wifi-driver-files-r8-4/build-utilites

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的当前开关设置:

    编号
    由 Mark Smith 生成的#、用于启用用于无线通信的 TI wl1835 SDIO 驱动程序。
    # Linux/ARM 2.6.37内核配置
    # 2017年8月15日09:35:19
    编号
    CONFIG_ARM=y
    未设置# CONFIG_WASE_PWM
    CONFIG_SYS_supports_APM_emulation=y
    CONFIG_GENERIC_GPIO=y
    # CONFIG_ARCH_USS_GETTIMEOFFSET 未设置
    CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
    CONFIG_have _PROC_CPU=y
    CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
    CONFIG_stacktrace_support=y
    CONFIG_have _ LATENCYTOP_SUPPIN=y
    CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
    CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPINS=y
    CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
    CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBLE=y
    CONFIG_RWSEM_general_SPINLOCK = y
    CONFIG_ARCH_has _cpufreq=y
    CONFIG_ARCH_USE_CPU_IDLE_WAIT=y
    CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
    CONFIG_general_calibration_delay=y
    CONFIG_Need_DMA_MAP_State=y
    CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO_DO_IRQ=y
    CONFIG_ARM_L1_Cache_SHIFT_6=y
    CONFIG_Vectors_base=0xffffff0000
    CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_virt=y
    CONFIG_DEFCONFIG_LIST_"/lib/modules $uname_release/.config"
    CONFIG_constructions=y
    CONFIG_HOST_IRQ_work = y

    编号
    #常规设置
    编号
    CONFIG_实验性=y
    CONFIG_BLOCK_ON_SMP=y
    CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
    CONFIG_cross_compile=""
    CONFIG_LOCALVERSION="_DM385_CBB_1.50.50"
    CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
    CONFIG_WARE_kernel_GZIP = y
    CONFIG_have 内核_LZMA=y
    CONFIG_have 内核_LZO=y
    CONFIG_kernel_GZIP = y
    未设置# CONFIG_kernel_LZMA
    未设置# CONFIG_kernel_LZO
    未设置# CONFIG_SWAP
    CONFIG_SYSVIPC=y
    CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE = y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
    CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
    未设置# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3
    # CONFIG_TASKSTATS 未设置
    未设置# CONFIG_audit
    未设置# CONFIG_HASE_GENERIC_HARDIRQS
    未设置# CONFIG_SPARE_IRQ

    编号
    # RCU 子系统
    编号
    CONFIG_Tiny_RCU=y
    未设置# CONFIG_PRETER_RCU
    未设置# CONFIG_TREE_RCU_TRACE
    CONFIG_IKCONFIG=y
    CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
    CONFIG_LOG_BUF_SHIFT = 17
    未设置# CONFIG_Cgroups
    CONFIG_namespace=y
    未设置# CONFIG_UTS_NS
    未设置# CONFIG_IPC_NS
    未设置# CONFIG_USER_NS
    # CONFIG_PID_NS 未设置
    未设置# CONFIG_NET_NS
    未设置# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
    未设置# CONFIG_RELAY
    CONFIG_BLK_DEV_initrd=y
    CONFIG_initramfs_source=""
    CONFIG_RD_GZIP = y
    CONFIG_RD_Bzip2=y
    CONFIG_RD_LZMA=y
    CONFIG_RD_LZO=y
    CONFIG_CC_optimize_for_size=y
    CONFIG_SYSCTL=y
    CONFIG_AON_INodes = y
    未设置# CONFIG_INDED
    CONFIG_UID16=y
    CONFIG_SYSCTL_SYSCALL = y
    CONFIG_KALLSYMS=y
    # CONFIG_KALLSYMS_ALL 未设置
    CONFIG_KALLSYMS_Extra _pass = y
    CONFIG_HOTPLUE=y
    CONFIG_PRINTK_=y
    CONFIG_Bug=y
    CONFIG_ELF_CORE=y
    CONFIG_BASE_FULL=y
    CONFIG_FUTEX=y
    CONFIG_EPOLL=y
    CONFIG_SIGNALFD=y
    CONFIG_TIMERFD=y
    CONFIG_EVENTFD=y
    CONFIG_SHMEM=y
    CONFIG_AIO = y
    CONFIG_have _PERF_Events=y
    CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y

    编号
    #内核性能事件和计数器
    编号
    未设置# CONFIG_PERF_Events
    未设置# CONFIG_PERF_COUNTERS
    CONFIG_VM_EVENT_COUNTERs=y
    CONFIG_slub_debug=y
    CONFIG_COMPAT_BRK=y
    未设置# CONFIG_T板
    CONFIG_slub=y
    未设置# CONFIG_性能 评测
    CONFIG_HOW_OProfile=y
    CONFIG_KPROBES=y
    CONFIG_KRETPROBES=y
    CONFIG_FASE_KPROBES=y
    CONFIG_THASE_KRETPROBES=y
    CONFIG_have 寄存器_and_STACK_API=y
    CONFIG_have _CLK=y

    编号
    #基于 GCOV 的内核分析
    编号
    未设置# CONFIG_GCOV_kernel
    CONFIG_have 通用_DMA 相干= y
    CONFIG_slabinfo=y
    CONFIG_RT_互 斥量= y
    CONFIG_BASE_Small = 0
    CONFIG_MODULES=y
    未设置# CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
    CONFIG_MODULE_UNLOAD = y
    未设置# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
    CONFIG_MODVERSIONS=y
    # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL 未设置
    CONFIG_BLOCK_y
    # CONFIG_LBAF 未设置
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_BSG
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_integrity

    编号
    # IO 调度程序
    编号
    CONFIG_iosched_NOOP=y
    CONFIG_iosched_cutime=y
    CONFIG_iosched_CFQ=y
    未设置# CONFIG_DEFAULT_DEARDATE
    CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
    未设置# CONFIG_DEFAULT_NOOP
    CONFIG_DEFAULT_iosche="cfq"

    编号
    # sbull Driver
    编号
    CONFIG_SBULL=m
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_TRYLOCK
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_TRYLOCK_BH
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_BH
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_IRQ
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_LOCK_IRQSAVE
    CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK = y
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_BH
    CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_IRQ=y
    未设置# CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_IRQRESTORE
    未设置# CONFIG_INLINE 读取 TRYLOCK
    未设置# CONFIG_INLINE 读取锁
    未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定_BH
    未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定 IRQ
    未设置# CONFIG_INLINE 读取锁定 IRQSAVE
    CONFIG_INLINE 读取解锁= y
    未设置# CONFIG_INLINE 读取解锁_BH
    CONFIG_INLINE 读取解锁 IRQ = y
    未设置# CONFIG_INLINE 读取解锁 IRQRESTORE
    未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_TRYLOCK
    未设置# CONFIG_INLINE WRITE_LOCK
    未设置# CONFIG_INLINE 写入锁定_BH
    未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_LOCK_IRQ
    未设置# CONFIG_INLINE _WRITE_LOCK_IRQSAVE
    CONFIG_INLINE 写入解锁= y
    未设置# CONFIG_INLINE 写入解锁_BH
    CONFIG_INLINE 写入_解锁_IRQ=y
    未设置# CONFIG_INLINE 写入解锁_IRQRESTORE
    未设置# CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_ONER
    CONFIG_RECONCERAC=y

    编号
    #系统类型
    编号
    CONFIG_MMU=y
    # CONFIG_ARCH_AAEC2000未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_Integrator
    未设置# CONFIG_ARCH_RealView
    未设置# CONFIG_ARCH_ADDULTATE
    未设置# CONFIG_ARCH_VEXPRESS
    未设置# CONFIG_ARCH_AT91
    未设置# CONFIG_ARCH_BCMRING
    未设置# CONFIG_ARCH_CLPS711X
    未设置# CONFIG_ARCH_CNS3XXX
    未设置# CONFIG_ARCH_Gemini
    未设置# CONFIG_ARCH_EBSA110
    未设置# CONFIG_ARCH_EP93XX
    未设置# CONFIG_ARCH_Footbridge
    未设置# CONFIG_ARCH_MXC
    # CONFIG_ARCH_STMP3XXX 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_NETX
    # CONFIG_ARCH_H720X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX
    # CONFIG_ARCH_IOP32X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP33X
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP23XX
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP2000
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP4XX
    未设置# CONFIG_ARCH_DOve
    # CONFIG_ARCH_Kirkwood 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_Loki
    未设置# CONFIG_ARCH_LPC32XX
    未设置# CONFIG_ARCH_MV78XX0
    # CONFIG_ARCH_ORION5X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_MMP
    未设置# CONFIG_ARCH_KS8695
    未设置# CONFIG_ARCH_NS9XXX
    未设置# CONFIG_ARCH_W90X900
    未设置# CONFIG_ARCH_NUC93X
    未设置# CONFIG_ARCH_Tegra
    未设置# CONFIG_ARCH_PNX4008
    # CONFIG_ARCH_PXA 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_MSM
    未设置# CONFIG_ARCH_SHMOBILE
    未设置# CONFIG_ARCH_RPC
    # CONFIG_ARCH_SA1100未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C2410
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C64XX
    # CONFIG_ARCH_S5P64X0未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S5P6442
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PC100
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PV210
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PV310
    未设置# CONFIG_ARCH_SHARK
    未设置# CONFIG_ARCH_TCC_926
    # CONFIG_ARCH_LH7A40X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_U300
    未设置# CONFIG_ARCH_U8500
    # CONFIG_ARCH_NOMADIK 未被置位
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci
    CONFIG_ARCH_OMAP=y
    未设置# CONFIG_PLAT_spear

    编号
    # TI OMAP 常见特性
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP1
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y

    编号
    # OMAP 功能选择
    编号
    未设置# CONFIG_OMAP-RESET_Cocks
    CONFIG_OMAP_MUX=y
    未设置# CONFIG_OMAP-MUX_DEBUG
    CONFIG_OMAP_MUX_WARNINGS = y
    未设置# CONFIG_OMAP-McBSP
    CONFIG_OMAP_MBOX_FWK=y
    CONFIG_OMAP_MBOX_KFIFO_SIZE=256
    CONFIG_OMAP_IOMMU=y
    未设置# CONFIG_OMAP_IOMMU_DEBUG
    CONFIG_OMAP_MPU_TIMER=y
    未设置# CONFIG_OMAP_32K_TIMER
    CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y
    未设置# CONFIG_OMAP-PM_NONE
    CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y

    编号
    # TI OMAP2/3/4特定功能
    编号
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typic=y
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP2
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP3
    # CONFIG_ARCH_OMAP4未设置
    CONFIG_ARCH_TI81XX=y
    未设置# CONFIG_ARCH_TI816X
    CONFIG_ARCH_TI814X=y

    编号
    # OMAP 板类型
    编号

    编号
    # TI81XX 板类型
    编号
    # CONFIG_MACH_TI8148IPNC 未设置
    CONFIG_MACH_TI8148EVM=y
    # CONFIG_MACH_DM385EVM 未设置
    # CONFIG_MACH_TI811XEVM 未设置
    # CONFIG_MACH_DM385IPNC 未设置
    CONFIG_MACH_DM385CBB=y
    未设置# CONFIG_TI8148_EVM_OPENTIDETATE

    编号
    #处理器类型
    编号
    CONFIG_CPU_32v6K=y
    CONFIG_CPU_V7=y
    CONFIG_CPU_32v7=y
    CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
    CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
    CONFIG_CPU_Cache_V7=y
    CONFIG_CPU_Cache_VIPT=y
    CONFIG_CPU_COPY_V6=y
    CONFIG_CPU_TLB_V7=y
    CONFIG_CPU_HASID_y
    CONFIG_CPU_CP15=y
    CONFIG_CPU_CP15_MMU=y

    编号
    #处理器特性
    编号
    CONFIG_ARM_THUMB=y
    未设置# CONFIG_ARM_THUMBEE
    未设置# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
    未设置# CONFIG_CPU_Dcache_disable
    # CONFIG_CPU_BPREPICT_DISABLE 未设置
    CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6
    CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
    CONFIG_CPU_has _PMU=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_430973
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_458693
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_460075
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_743622
    CONFIG_COMON_CLKDEV=y

    编号
    #总线支持
    编号
    未设置# CONFIG_PCI
    未设置# CONFIG_PCI_SYSCALL
    CONFIG_ARCH_Supports_MSI=y
    未设置# CONFIG_PCCard

    编号
    #内核功能
    编号
    CONFIG_TICK _OneShot=y
    CONFIG_NO_Hz=y
    CONFIG_HIGH_RES_TIMERs=y
    CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILINUE=y
    CONFIG_VMSPLIT_3G=y
    # CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
    CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
    CONFIG_PRETER_NONE=y
    未设置# CONFIG_PRETER_INVUATION
    未设置# CONFIG_PRETERATE
    CONFIG_Hz=100
    未设置# CONFIG_Thumb2_kernel
    CONFIG_AEABI = y
    CONFIG_OABI_COMPAT=y
    CONFIG_ARCH_HAS_ING_MEMORYMODEL=y
    # CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT 未被置位
    未设置# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
    CONFIG_HIGHMEM = y
    未设置# CONFIG_HIGHPTE
    CONFIG_SELECT_MEMORY_MODE=y
    CONFIG_FLAATMEM_MANUAL = y
    CONFIG_FLAATMEM=y
    CONFIG_FLACT_NODE_MEM_MAP=y
    CONFIG_have _MEMBLOCK = y
    CONFIG_PAGEFLAGS_EXPANDE=y
    CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPU=4
    未设置# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64位
    CONFIG_ZARE_DMA_FLAG = 0
    CONFIG_BUBON=y
    CONFIG_virt_TO_BUS=y
    未设置# CONFIG_KSM
    CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
    CONFIG_need_per_cpu_km=y
    CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11
    未设置# CONFIG_LED
    CONFIG_ENCEL_TRAC=y
    未设置# CONFIG_UACCESS_带 memcpy
    未设置# CONFIG_SECCOMP
    # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR 未设置
    未设置# CONFIG_DEPRECATE_PARAM_STRUT

    编号
    #引导选项
    编号
    CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0
    CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0
    CONFIG_CMDLINE=""
    未设置# CONFIG_XIP_kernel
    未设置# CONFIG_kexec
    CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y

    编号
    # CPU 电源管理
    编号
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ
    未设置# CONFIG_CPU_IDLE

    编号
    #浮点仿真
    编号

    编号
    #必须至少选择一个仿真
    编号
    CONFIG_FPE_NWFPE=y
    # CONFIG_FPE_NWFPE_XP 未设置
    未设置# CONFIG_FPE_FASTFPE
    CONFIG_VFP=y
    CONFIG_VFPv3=y
    CONFIG_NEON = y

    编号
    # userspace 二进制格式
    编号
    CONFIG_BINFMT_ELF = y
    未设置# CONFIG_CORE_Dump_DEFAULT_ELF_HEADers
    CONFIG_have _aout=y
    未设置# CONFIG_BINFMT_AOUT
    CONFIG_BINFMT_MISC=y

    编号
    #电源管理选项
    编号
    CONFIG_PM=y
    CONFIG_PM_debug=y
    未设置# CONFIG_PM_ADVAND_DEBUG
    CONFIG_PM_BUSE=y
    CONFIG_CAN_PM_TRACE=y
    CONFIG_PM_SLEEP=y
    CONFIG_SUSPEND_NVS=y
    CONFIG_SUSP=y
    未设置# CONFIG_PM_TEST_SUSPEND
    CONFIG_SUSPEND_FERC=y
    未设置# CONFIG_APM_EMULATION
    CONFIG_PM_RUNTIME=y
    CONFIG_PM_OPS=y
    未设置# CONFIG_ARCH_HOS_OPP
    CONFIG_ARCH_SUSPEND _Possible = y
    CONFIG_NET=y

    编号
    #网络选项
    编号
    CONFIG_PACKE=y
    CONFIG_UNIX=y
    CONFIG_XFRM=y
    # CONFIG_XFRM_USER 未设置
    未设置# CONFIG_XFRM_SUB_POLICATE
    未设置# CONFIG_XFRM_migrate
    未设置# CONFIG_XFRM_STATUSICS
    未设置# CONFIG_NET_KEY
    CONFIG_iNet=y
    CONFIG_IP_MULTIP=y
    未设置# CONFIG_IP_advanced_router
    CONFIG_IP_FIB_Hash-y
    CONFIG_IP_PNP=y
    CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
    CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
    CONFIG_IP_PNP_RARP=y
    未设置# CONFIG_NET_IPIP
    未设置# CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX
    未设置# CONFIG_IP_MROUTE
    未设置# CONFIG_ARPD
    未设置# CONFIG_SYN_Cookie
    # CONFIG_iNet_AH 未设置
    未设置# CONFIG_iNet_ESP
    未设置# CONFIG_iNet_IPCOMP
    # CONFIG_iNet_XFRM_TANGATE 未设置
    CONFIG_iNet_Tunnel = m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_transport = y
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_TAN=y
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_BEET=y
    CONFIG_iNet_LRO=y
    CONFIG_iNet_DIAG=y
    CONFIG_iNet_tcp_DIAG=y
    未设置# CONFIG_tcp_Cong_advanced
    CONFIG_TCP_Cong_Cuby=y
    CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="立方 体"
    未设置# CONFIG_tcp_MD5SIG
    CONFIG_IPV=m
    未设置# CONFIG_IPv6_Privacy
    未设置# CONFIG_IPv6_ROuter_PREF
    未设置# CONFIG_IPV_乐观_DAD
    未设置# CONFIG_INET6_AH
    未设置# CONFIG_INET6_ESP
    未设置# CONFIG_INET6_IPCOMP
    # CONFIG_IPV6_MP6未设置
    未设置# CONFIG_INET6_XFRM_TANK
    未设置# CONFIG_INET6_TANK
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_transport = m
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TAN=m
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=m
    # CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION 未设置
    CONFIG_IPv6_sit=m
    未设置# CONFIG_IPV6_sit
    CONFIG_IPV6_NDISC_NodeType=y
    未设置# CONFIG_IPv6_TAN隧道
    未设置# CONFIG_IPV6_MULTIPLE_Tables
    未设置# CONFIG_IPV6_MROUTE
    # CONFIG_NETLABEL 未设置
    未设置# CONFIG_NETWORK_SECMARK
    未设置# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMET戳
    未设置# CONFIG_NETFILTER
    未设置# CONFIG_IP_DCCP
    未设置# CONFIG_IP_SCTP
    未设置# CONFIG_RDS
    未设置# CONFIG_TIPC
    未设置# CONFIG_ATM
    未设置# CONFIG_L2TP
    未设置# CONFIG_BUGE
    未设置# CONFIG_NET_DSA
    未设置# CONFIG_VLAN_8021q
    未设置# CONFIG_DECnet
    未设置# CONFIG_LLC2
    未设置# CONFIG_IPX
    未设置# CONFIG_ATALK
    未设置# CONFIG_X25
    未设置# CONFIG_LAPB
    未设置# CONFIG_ECONET
    未设置# CONFIG_WAN_router
    未设置# CONFIG_PHONET
    未设置# CONFIG_IEEE802154
    未设置# CONFIG_NET_SCHES
    未设置# CONFIG_DCB
    CONFIG_DNS_旋 变传感器= y

    编号
    #网络测试
    编号
    未设置# CONFIG_NET_PKTGEN
    # CONFIG_NET_TCPPROBE 未设置
    # CONFIG_HAMRADIO 未设置
    未设置# CONFIG_CAN
    未设置# CONFIG_IrDA
    未设置# CONFIG_BT
    # CONFIG_AF_RXRPC 未设置
    CONFIG_WIRELES=y
    CONFIG_WEXT_CORE=y
    CONFIG_WEXT_PROC=y
    CONFIG_CFG80211=m
    # CONFIG_NL80211_TESTMODE 未设置
    # CONFIG_CFG80211_developer_warnings 未设置
    未设置# CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG
    CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
    未设置# CONFIG_CFG80211_DebugFS
    # CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB 未设置
    CONFIG_CFG80211_WEXT=y
    CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS=y
    未设置# CONFIG_LIB80211
    CONFIG_mac80211=m
    CONFIG_mac80211_has _RC=y
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel_HT=y
    CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT_minstrel=y
    CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT="minstrel_HT"
    未设置# CONFIG_mac80211_mesh
    未设置# CONFIG_mac80211_LED
    未设置# CONFIG_mac80211_DebugFS
    未设置# CONFIG_mac80211_DEBUG_MENU
    未设置# CONFIG_WiMAX
    CONFIG_RFKILL=y
    未设置# CONFIG_NET_9P
    未设置# CONFIG_CAIF
    未设置# CONFIG_Ceph LIB

    编号
    #设备驱动程序
    编号

    编号
    #通用驱动程序选项
    编号
    CONFIG_UEVENT_helper_path=""
    CONFIG_DEVTMPFS=y
    CONFIG_DEVTMPFS_LOAD=y
    CONFIG_ACONSTALE=y
    CONFIG_Preved_firmware_build=y
    CONFIG_FW_LOADER=y
    CONFIG_firmware_in_kernel=y
    CONFIG_Extra 固件=""
    未设置# CONFIG_DEBUG_DRIVER
    未设置# CONFIG_DEBUG_DevRes
    未设置# CONFIG_SYS_Hypervisor
    未设置# CONFIG_CONNECTOR
    CONFIG_MTD=y
    未设置# CONFIG_MTD_DEBUG
    未设置# CONFIG_MTD_TESTS
    CONFIG_MTD_CONCAT=y
    CONFIG_MTD_partitions=y
    未设置# CONFIG_MTD_Redboot_parts
    CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y
    未设置# CONFIG_MTD_AFS_Parts
    未设置# CONFIG_MTD_AR7_Parts

    编号
    #用户模块和转换层
    编号
    CONFIG_MTD_CHAR=y
    CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
    CONFIG_MTD_BLOCK_=y
    未设置# CONFIG_FTL
    未设置# CONFIG_NFTL
    未设置# CONFIG_INFTL
    未设置# CONFIG_RFD_FTL
    未设置# CONFIG_SSFDC
    未设置# CONFIG_SM_FTL
    未设置# CONFIG_MTD_Oops

    编号
    # RAM/ROM/Flash 芯片驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_CFI
    # CONFIG_MTD_JEDEC PROBE 未设置
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32未设置
    CONFIG_MTD_CFI_I1=y
    CONFIG_MTD_CFI_I2=y
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_I4
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_I8
    未设置# CONFIG_MTD_RAM
    未设置# CONFIG_MTD_ROM
    未设置# CONFIG_MTD_Absent

    编号
    用于芯片访问的#映射驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_CONSTRAL_MODULESS_TORAMESS_CONTORACRA
    未设置# CONFIG_MTD_PLATRAM

    编号
    #自包含 MTD 设备驱动程序
    编号
    # CONFIG_MTD_DataFlash 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_M25P80
    未设置# CONFIG_MTD_SST25L
    未设置# CONFIG_MTD_SLRAM
    未设置# CONFIG_MTD_PHRAM
    未设置# CONFIG_MTD_MTDRAM
    # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置

    编号
    #片上磁盘设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_DOC2000
    未设置# CONFIG_MTD_DOC2001
    # CONFIG_MTD_DOC2001PLUS 未设置
    CONFIG_MTD_NAND_ECC=y
    # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC 未设置
    CONFIG_MTD_NANN=y
    # CONFIG_MTD_NAND_VERIFICE_WRITE 未设置
    未设置# CONFIG_ECC_BCH8_OFF
    未设置# CONFIG_MTD_SM_COMMON
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_MUSE_IDS
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_GPIO
    CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH16_CODE_HW
    CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW=y
    # CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_BCH4 CODE_HW 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_Hamming_CODE_HW
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_OMAP-ECC_HAMMIGM_CODE_SW
    CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
    # CONFIG_MTD_NAND_DiskOnChip 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_PLAND
    # CONFIG_MTD_ONENAND 未设置

    编号
    # LPDDR 闪存驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_LPDDR
    CONFIG_MTD_UBI=y
    CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD = 4096
    CONFIG_MTD_UBI_BEB_RESERVE_=1
    # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_UBI_DEBUG
    未设置# CONFIG_PARPORT
    CONFIG_BLK_DEV_y
    # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
    # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP 未设置

    编号
    # DRBD 禁用、因为未选择 PROC_FS、iNet 或连接器
    编号
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_NBD
    CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=32768
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_XIP
    未设置# CONFIG_CDROM_PKTCDVD
    未设置# CONFIG_ATA_OW_ETH
    未设置# CONFIG_MG_disk
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_RBD
    未设置# CONFIG_MISC_DEVICES
    CONFIG_have _IDE=y
    未设置# CONFIG_IDE

    编号
    # SCSI 设备支持
    编号
    CONFIG_SCSI_MOD=y
    未设置# CONFIG_RAID_ATTRS
    CONFIG_SCSI=y
    CONFIG_SCSI_DMA=y
    未设置# CONFIG_SCSI_TGT
    未设置# CONFIG_SCSI_NetLink
    CONFIG_SCSI_PROC_FS=y

    编号
    # SCSI 支持类型(磁盘、磁带、CD-ROM)
    编号
    CONFIG_BLK_DEV_SD=y
    未设置# CONFIG_CHR_DEV_ST
    # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_SR
    CONFIG_CHR_DEV_SG=y
    # CONFIG_CHR_DEV_SCH 未设置
    未设置# CONFIG_SCSI_MULTI_LUN
    未设置# CONFIG_SCSI_constants
    未设置# CONFIG_SCSI_LOGING
    未设置# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC
    CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m

    编号
    # SCSI 传输
    编号
    未设置# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_ISC_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS
    未设置# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_lowlevel
    未设置# CONFIG_SCSI_DH
    未设置# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR
    未设置# CONFIG_ATA
    未设置# CONFIG_MD
    CONFIG_NETDEVICES=y
    未设置# CONFIG_DEUGATE
    未设置# CONFIG_BONCATION
    # CONFIG_MACVLAN 未设置
    未设置# CONFIG_均衡 器
    未设置# CONFIG_TUN
    未设置# CONFIG_VETH
    CONFIG_MII=y
    CONFIG_PHYLIB=y

    编号
    # MII PHY 设备驱动程序
    编号
    # CONFIG_MARVELL_PHY 未设置
    # CONFIG_DAVICOM_PHY 未设置
    # CONFIG_QSEMI_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_LXT_PHY
    未设置# CONFIG_Cicada_PHY
    未设置# CONFIG_VITESS_PHY
    # CONFIG_SMSC_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_Broadcom_PHY
    未设置# CONFIG_BCM63XX_PHY
    未设置# CONFIG_ICPLUS_PHY
    未设置# CONFIG_Realtek_PHY
    未设置# CONFIG_ENMOY_PHY
    # CONFIG_STE10XP 未设置
    # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY 未设置
    # CONFIG_Micrel_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_FIXED_PHY
    # CONFIG_MDIO_BIDBANG 未设置
    未设置# CONFIG_NET_Ethernet
    CONFIG_NETDEV_1000=y
    CONFIG_TI_Davinci_MDIO=y
    CONFIG_TI_Davinci_CPDMA=y
    CONFIG_TI_CPSW=y
    # CONFIG_TI_CPSW_DUAL_EMAC 未设置
    # CONFIG_STMMAC_ETH 未设置
    未设置# CONFIG_NETDEV_10000
    CONFIG_WLAN=y
    未设置# CONFIG_Libertas_THINFIRM
    未设置# CONFIG_mac80211_HWSIM
    未设置# CONFIG_ATH_COMMON
    未设置# CONFIG_B43
    # CONFIG_B43LEGACY 未设置
    未设置# CONFIG_hostap
    未设置# CONFIG_IWM
    未设置# CONFIG_Libertas
    未设置# CONFIG_P54_common
    # CONFIG_RT2X00未设置

    CONFIG_WL_TI=y
    CONFIG_WL12XX=m
    CONFIG_WL18XX=m
    CONFIG_WLCORE = m
    # CONFIG_WLCORE_SPI 未设置
    CONFIG_WLCORE_SDIO=m
    CONFIG_WiLink_platform_data=y

    编号
    #启用 WiMAX (网络选项)以查看 WiMAX 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_WAN

    编号
    # CAIF 传输驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_PPP
    未设置# CONFIG_SLIP
    # CONFIG_NETCONSOLE 未设置
    # CONFIG_NETPOLL 未设置
    未设置# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
    未设置# CONFIG_ISDN
    未设置# CONFIG_PHONE

    编号
    #输入设备支持
    编号
    CONFIG_INPUT=y
    未设置# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS
    未设置# CONFIG_INPUT_POLDEV
    # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP 未设定

    编号
    # userland 接口
    编号
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
    未设置# CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
    未设置# CONFIG_INPUT_Joydev
    CONFIG_INPUT_EVDEV=y
    未设置# CONFIG_INPUT_EVBUG

    编号
    #输入设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_INPUT_KEYBOARD
    未设置# CONFIG_INPUT_MOUSE
    未设置# CONFIG_INPUT_TOICK
    未设置# CONFIG_INPUT_TABLET
    CONFIG_INPUT_Touchscreen = y
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ADS7846
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7877
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7879
    未设置# CONFIG_Touchscreen BU21013
    未设置# CONFIG_Touchscreen CY8CTMG110
    未设置# CONFIG_Touchscreen Dynapro
    未设置# CONFIG_Touchscreen 汉普郡
    未设置# CONFIG_Touchscreen EETI
    未设置# CONFIG_Touchscreen 富士通
    未设置# CONFIG_Touchscreen GUNZE
    未设置# CONFIG_Touchscreen ELO
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MCS5000
    未设置# CONFIG_Touchscreen _mTouch
    未设置# CONFIG_Touchscreen _iNexio
    未设置# CONFIG_Touchscreen MK712
    未设置# CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT
    # CONFIG_Touchscreen _QT602240未设置
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _touchwin
    未设置# CONFIG_Touchscreen USB 复合接口
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHIT213未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2007
    CONFIG_Touchscreen TSC2004=y
    未设置# CONFIG_Touchscreen _W90X900
    未设置# CONFIG_Touchscreen TPS6507X
    CONFIG_INPUT_MISC=y
    未设置# CONFIG_INPUT_AD714X
    未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE
    未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2
    未设置# CONFIG_INPUT_Keyspan_REMOTE
    未设置# CONFIG_INPUT_Powermate
    未设置# CONFIG_INPUT_YEALINK
    未设置# CONFIG_INPUT_CM109
    未设置# CONFIG_INPUT_UINPUT
    未设置# CONFIG_INPUT_PCF8574
    未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_ROLED_ENCODER
    未设置# CONFIG_INPUT_ADXL34X
    CONFIG_INPUT_BMA250=y
    CONFIG_INPUT_ISL29023=y
    CONFIG_INPUT_MCU_BRIDE=y

    编号
    #硬件 I/O 端口
    编号
    CONFIG_Serio=y
    CONFIG_SERio_SERPORT=y
    # CONFIG_SERio_RAW 未设置
    未设置# CONFIG_Serio_Altera_PS2
    未设置# CONFIG_Serio_PS2MULT
    未设置# CONFIG_GAMEPORT

    编号
    #个字符的设备
    编号
    CONFIG_VT=y
    CONFIG_CONSOLE_translations=y
    CONFIG_VT_console=y
    CONFIG_HW_console=y
    未设置# CONFIG_UT_HW_console_binding
    CONFIG_DEVKMEM=y
    CONFIG_serial_nonstandard=y
    未设置# CONFIG_N_HDLC
    未设置# CONFIG_N_GSM
    # CONFIG_RISCOM8未设置
    未设置# CONFIG_SPECIALIX
    # CONFIG_STALDRV 未设置

    编号
    #串行驱动器
    编号
    CONFIG_SERIAL_8250=y
    CONFIG_SERIAL_8250_console=y
    CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTs=64
    CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTs=4
    CONFIG_SERIAL_8250_DEDELED_y
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_MOUSE_PORTS
    CONFIG_SERIAL_8250_SHARE_IRQ=y
    CONFIG_SERIAL_8250_DETENT_IRQ=y
    CONFIG_SERIAL_8250_RSA=y

    编号
    #非8250串行端口支持
    编号
    # CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX3107未设置
    CONFIG_SERIAL_CORE=y
    CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
    CONFIG_SERIAL_OMAP=y
    CONFIG_SERIAL_OMAP-CONSOLE=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_TIMER DALE
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGUART
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_UART
    CONFIG_UNITX98_PTYS=y
    未设置# CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_Instances
    未设置# CONFIG_LEGACY_PTYS
    未设置# CONFIG_IPMI_handler
    未设置# CONFIG_HW_random
    未设置# CONFIG_R3964
    未设置# CONFIG_RAW_DRIVER
    未设置# CONFIG_TCG_TPM
    未设置# CONFIG_TI81XX_PCIe_EPDRV
    # CONFIG_RAMOOPS 未设置
    CONFIG_I2=y
    CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
    CONFIG_I2C_COMPAT=y
    CONFIG_I2C_CHARDEV=y
    未设置# CONFIG_I2C_MUX
    CONFIG_I2C_helper_Auto=y

    编号
    # I2C 硬件总线支持
    编号

    编号
    # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
    编号
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_GPIO
    未设置# CONFIG_I2C_OCORES
    CONFIG_I2C_OMAP=y
    未设置# CONFIG_I2C_PCA_platform
    未设置# CONFIG_I2C_SIMTEC
    未设置# CONFIG_I2C_Xilinx

    编号
    #外部 I2C/SMBus 适配器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT
    未设置# CONFIG_I2C_TOS_EVM

    编号
    #其他 I2C/SMBus 总线驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_STUK_SET
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS
    CONFIG_SPI=y
    未设置# CONFIG_SPI_DEBUG
    CONFIG_SPI_MASTER=y

    编号
    # SPI 主控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_SPI_BIBANG 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_GPIO
    CONFIG_SPI_OMAP24xx=y
    未设置# CONFIG_SPI_Xilinx
    # CONFIG_SPI_DESIGWARE 未设置

    编号
    # SPI 协议主器件
    编号
    # CONFIG_SPI_SPIDEV 未设置
    # CONFIG_SPI_TLE62X0未设置

    编号
    # PPS 支持
    编号
    未设置# CONFIG_PPS

    编号
    支持# PTP 时钟
    编号

    编号
    #启用设备驱动程序-> PPS 以查看 PTP 时钟选项。
    编号
    CONFIG_ARCH_Require _GPIOLIB=y
    CONFIG_GPIOLIB=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_GPIO
    CONFIG_GPIO_SYSFS=y

    编号
    #存储器映射 GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_BASE_MMIO
    # CONFIG_GPIO_IT8761E 未设置
    未设置# CONFIG_GPIO_VX855

    编号
    # I2C GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX7300
    # CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置
    未设置# CONFIG_GPIO_PCA953X
    未设置# CONFIG_GPIO_PCF857X
    未设置# CONFIG_GPIO_SX150X
    未设置# CONFIG_GPIO_ADP5588

    编号
    # PCI GPIO 扩展器:
    编号

    编号
    # SPI GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX7301
    未设置# CONFIG_GPIO_MCP23S08
    未设置# CONFIG_GPIO_MC33880
    未设置# CONFIG_GPIO_74X164

    编号
    # AC97 GPIO 扩展器:
    编号

    编号
    # MODULbus GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_W1
    未设置# CONFIG_POWER_SUPPLY
    未设置# CONFIG_HWMON
    未设置# CONFIG_热力
    CONFIG_Watchdog=y
    未设置# CONFIG_Watchdog_NOWAYOUT

    编号
    #看门狗设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_SOFT_WATCHDOG
    CONFIG_OMAP_Watchdog=y
    未设置# CONFIG_MAX63XX_Watchdog
    CONFIG_SSB_Possible = y

    编号
    # Sonics Silicon Backplane
    编号
    CONFIG_SSB=m
    CONFIG_SSB_SDIOHOST_Possible = y
    未设置# CONFIG_SSB_SDIOHOST
    未设置# CONFIG_SSB_DEBUG
    CONFIG_MFD_SUPPT=y
    # CONFIG_MFD_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_88PM860X 未设置
    # CONFIG_MFD_SM501未设置
    # CONFIG_MFD_ASIC3未设置
    未设置# CONFIG_HTC_EGPIO
    未设置# CONFIG_HTC_PASIC3
    未设置# CONFIG_HTC_I2CPLD
    未设置# CONFIG_TPS65010
    未设置# CONFIG_TPS6507X
    # CONFIG_MFD_STMPE 未设置
    # CONFIG_MFD_TC35892未设置
    # CONFIG_MFD_TMIO 未设置
    # CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6387XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6393XB 未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_DA903X
    未设置# CONFIG_PMIC_ADP5520
    # CONFIG_MFD_MAX8925未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8998未设置
    # CONFIG_MFD_WM8400未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8994未设置
    # CONFIG_MFD_PCF50633未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX 未设置
    未设置# CONFIG_ABX500_CORE
    # CONFIG_EZX_PCAP 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS6586X 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65910未设置
    CONFIG_电脑 控制器=y
    未设置# CONFIG_CONGER_DEBUG
    未设置# CONFIG_CONGER_Dummw
    CONFIG_CONGER_FIXED_VOLT=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_virtual_consumer
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_userspace_consumer
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_BQ24022
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX1586
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8649
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8660
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8952
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3971
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3972
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS65023
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS6507X
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_AD5398
    CONFIG_MEDIA 支持= y

    编号
    #多媒体内核支持
    编号
    未设置# CONFIG_MEDIA 控制器
    CONFIG_VIDEO_DEV_y
    CONFIG_VIDEO_V4L2_common=y
    CONFIG_VIDEO_ALLOW_V4L1=y
    CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT=y
    未设置# CONFIG_DVB-CORE
    CONFIG_VIDEO_MEDIA = y

    编号
    #多媒体驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_IR_CORE
    未设置# CONFIG_MEDIA 附加
    CONFIG_MEDIA 调谐器= y
    未设置# CONFIG_MEASE_TUNE_CUSTOMER
    CONFIG_MEDIA 调谐器_SIMPLE = y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA8290=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA827X=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA18271=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TDA9887=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TEA5761=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器 TEA5767=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器_MT20XX=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器_XC2028=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器_XC5000=y
    CONFIG_MEDIA 调谐器_MC44S803=y
    CONFIG_VIDEO_V4L2=y
    CONFIG_VIDEO_V4L1=y
    CONFIG_VIDEOBUF_GEN=y
    CONFIG_VIDEOBUF_DMA_SG=y
    CONFIG_VIDEOBUF_DMA_CONTIG=y
    CONFIG_VIDEO_CAPTURE_DRIVERS=y
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV_DEBUG
    未设置# CONFIG_VIDEO FIXED_MINOR 范围
    未设置# CONFIG_VIDEO _helper_chips_Auto

    编号
    #编码器/解码器和其他辅助芯片
    编号

    编号
    #音频解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO TVAUDIO
    未设置# CONFIG_VIDEO TDA7432
    未设置# CONFIG_VIDEO TDA9840
    未设置# CONFIG_VIDEO TDA9875
    未设置# CONFIG_VIDEO_TEA6415C
    # CONFIG_VIDEO_TEA6420未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO MSP3400
    未设置# CONFIG_VIDEO CS5345
    未设置# CONFIG_VIDEO CS53L32A
    未设置# CONFIG_VIDEO M52790
    未设置# CONFIG_VIDEO TLV320AIC23B
    未设置# CONFIG_VIDEO WM8775
    未设置# CONFIG_VIDEO WM8739
    未设置# CONFIG_VIDEO VP27SMPX

    编号
    Rds 解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA6588

    编号
    #视频解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7180
    未设置# CONFIG_VIDEO BT819
    未设置# CONFIG_VIDEO BT856
    未设置# CONFIG_VIDEO BT866
    未设置# CONFIG_VIDEO KS0127
    未设置# CONFIG_VIDEO OV7670
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9T001
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9V011
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9V113
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9T111
    # CONFIG_VIDEO TCM825X 未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7110
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA711X
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA717X
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7191
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP514X
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP5150
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP7002
    未设置# CONFIG_VIDEO_VPX3220

    编号
    #视频和音频解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO CX25840

    编号
    MPEG 视频编码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO CX2341X

    编号
    #视频编码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7127
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7185
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7170
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7175
    未设置# CONFIG_VIDEO THS7303
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7343
    未设置# CONFIG_VIDEO AK881X

    编号
    #视频改进芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO UPD64031A
    未设置# CONFIG_VIDEO UPD64083
    CONFIG_VIDEO_TI81XX_VIDOUT=m
    未设置# CONFIG_VIDEO_TI81XX_Vidin
    未设置# CONFIG_VIDEO SR030PC30
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_SECONFIG
    # CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS 未设置
    未设置# CONFIG_RADIO_ADAPTERS_ADAPTERIS
    未设置# CONFIG_DAB
    CONFIG_have _TI_tiler=y
    未设置# CONFIG_TI_TI_TILER

    编号
    #图形支持
    编号
    未设置# CONFIG_DRM
    # CONFIG_VGASTATE 未设置
    CONFIG_VIDEO_OUTPUT 控制= y
    CONFIG_FB=y
    未设置# CONFIG_firmware_EDID
    未设置# CONFIG_FB_DDC
    未设置# CONFIG_FB_BOOT_VESA_support
    CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
    CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
    CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
    未设置# CONFIG_FB_CFB_REV_Pixels_in_byte
    # CONFIG_FB_SYS_FILLRECT 未设置
    # CONFIG_FB_SYS_COPYAREA 未设置
    # CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT 未设置
    未设置# CONFIG_FB_Foreign _ENDIAN
    未设置# CONFIG_FB_SYS_FOPS
    未设置# CONFIG_FB_svgalib
    # CONFIG_FB_MACMODES 未设置
    未设置# CONFIG_FB_背 光
    未设置# CONFIG_FB_MODE_APERs
    # CONFIG_FB_TILEBLITTING 未设置

    编号
    #帧缓冲硬件驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_FB_S1D13XXX
    未设置# CONFIG_FB_virtual
    # CONFIG_FB_Metronome 未设置
    未设置# CONFIG_FB_MB862XX
    未设置# CONFIG_FB_broadsheet
    CONFIG_TI81XX_VPSS=m
    CONFIG_TI81XX_VPSS_VRAM_SIZE=4
    CONFIG_TI81XX_VPSS_debug_support=y
    CONFIG_FB_TI81XX=m
    CONFIG_FB_TI81XX_debug_support=y
    CONFIG_FB_TI81XX_NUM_FBS=3
    CONFIG_TI81XX_HDMI=m
    未设置# CONFIG_TI81XX_HDMI_HDCP
    未设置# CONFIG_SII9022a
    未设置# CONFIG_背 光_LCD_support

    编号
    #显示设备支持
    编号
    未设置# CONFIG_DISPLAY_SUPPLAY

    编号
    #控制台显示驱动程序支持
    编号
    CONFIG_虚设 控制台= y
    未设置# CONFIG_framebuffer_console
    未设置# CONFIG_LOGO
    CONFIG_sound=y
    未设置# CONFIG_SOICE_OSS_CORE
    CONFIG_SND=y
    CONFIG_SND_TIMER = y
    CONFIG_SND_PCM=y
    CONFIG_SND_JACK = y
    未设置# CONFIG_SND_SEQUENCER_D
    未设置# CONFIG_SND_Mixer_OSS
    未设置# CONFIG_SND_PCM_OSS
    未设置# CONFIG_SND_HRTIMER
    未设置# CONFIG_SND_DYNAMIC
    CONFIG_SND_SUPPING_OLD_API=y
    CONFIG_Snd_verbose_procfgs=y
    未设置# CONFIG_SND_VERSE_PRINTK
    未设置# CONFIG_SND_DEBUG
    未设置# CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ
    未设置# CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ
    未设置# CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ
    # CONFIG_SND_SBAWE_SEQ 未设置
    # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ 未设置
    未设置# CONFIG_SND_DRIVERS
    未设置# CONFIG_SND_ARM
    未设置# CONFIG_SND_SPI
    CONFIG_SND_SOC=y
    CONFIG_SND_TI81XX_SOC=y
    CONFIG_SND_Davinci_SOC_MCASP=y
    CONFIG_SND_TI81XX_SOC_EVM=y
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TI81XX_HDMI
    未设置# CONFIG_SND_OMAP-SOC
    CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
    未设置# CONFIG_SND_SOC_All_CODEC
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3110=y
    未设置# CONFIG_sound_PRIME
    未设置# CONFIG_HID_SUPPTATION
    CONFIG_USB_support=y
    CONFIG_USB_ARCH_HASE_HCD=y
    CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
    未设置# CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI
    未设置# CONFIG_USB
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y

    编号
    #平台胶层
    编号
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010_胶 合
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS_胶 合
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_AM35x_胶 合
    CONFIG_USB_MUSB_TI81XX_胶 合= y
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_DaVinci
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_DA8XX
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_AM35x
    CONFIG_USB_MUSB_TI81XX=y
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_Blackfin
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_UX500
    CONFIG_USB_TI81XX_USBID_CTRL_SW=y
    未设置# CONFIG_USB_TI81XX_USBID_CTRL_HW
    CONFIG_USB_MUSB_Peripheral=y
    CONFIG_USB_Gadget_MUSB_HDRC=y
    未设置# CONFIG_MUSB_PIO_only
    # CONFIG_USB_INVENTRA_DMA_HW 未设置
    未设置# CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA_HW
    CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA_HW=y
    未设置# CONFIG_USB_INVENTRA_DMA
    未设置# CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA
    CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA=y
    未设置# CONFIG_USB_TUSB_OMAP_DMA
    CONFIG_USB_MUSB_DEBUG=y

    编号
    #注:USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 可能
    编号
    CONFIG_USB_Gadget=y
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_FILES
    未设置# CONFIG_USB_GADDEBUG_FS
    CONFIG_USB_GADGET_VBUS_Draw = 2
    CONFIG_USB_Gadget_SELECTED = y
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_OMAP
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_R8A66597
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_M66592
    CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED=y
    未设置# CONFIG_USB_ZERO
    未设置# CONFIG_USB_AUDIO
    未设置# CONFIG_USB_ETH
    未设置# CONFIG_USB_GADGETFS
    未设置# CONFIG_USB_FUNCHTIONFS
    CONFIG_USB_FILE_STORAGE=m
    CONFIG_USB_file_storage_test=y
    未设置# CONFIG_USB_MUS_STORAGE
    未设置# CONFIG_USB_G_serial
    未设置# CONFIG_USB_MIDI_Gadget
    未设置# CONFIG_USB_G_PRINTERE
    未设置# CONFIG_USB_CDC_复合
    未设置# CONFIG_USB_G_MULTI
    未设置# CONFIG_USB_G_HID
    未设置# CONFIG_USB_G_DBGP
    未设置# CONFIG_USB_G_Webcam

    编号
    # OTG 和相关基础结构
    编号
    CONFIG_USB_OTG_UTILS=y
    未设置# CONFIG_USB_GPIO_VBUS
    未设置# CONFIG_USB_ULPI
    CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
    CONFIG_MMC=y
    未设置# CONFIG_MMC_DEBUG
    未设置# CONFIG_MMC_INSAFY_RESUME

    编号
    MMC/SD/SDIO 卡驱动程序
    编号
    CONFIG_MMC_BLOC=y
    CONFIG_MMC_BLOCK_未成年人= 8
    CONFIG_MMC_BLOCK_Bouncy=y
    未设置# CONFIG_SDIO_UART
    未设置# CONFIG_MMC_TEST

    编号
    MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MMC_SDHCI
    未设置# CONFIG_MMC_OMAP
    CONFIG_MMC_OMAP-Hs=y
    # CONFIG_MMC_DM385_EMMC 未设置
    未设置# CONFIG_Memstick
    CONFIG_NEW _LEDs=y
    CONFIG_LED_CLASS=y

    编号
    #个 LED 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_LED_PCA9532
    CONFIG_LED_GPIO=y
    CONFIG_LED_CARBB=y
    CONFIG_LED_GPIO_Platform=y
    未设置# CONFIG_LED_LP3944
    未设置# CONFIG_LED_LP5521
    未设置# CONFIG_LED_LP5523
    未设置# CONFIG_LED_PCA955X
    未设置# CONFIG_LEDS_DAC124S085
    未设置# CONFIG_LED_电脑 控制器
    未设置# CONFIG_LED_BD2802
    未设置# CONFIG_LED_LT3593
    CONFIG_LED_TRIGINS=y

    编号
    # LED 触发器
    编号
    CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_心跳=y
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_背 光
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON

    编号
    # iptables 触发器处于 Netfilter 配置下(LED 目标)
    编号
    未设置# CONFIG_accessibility
    CONFIG_RTC_LIB=y
    CONFIG_RTC_CLASS=y
    CONFIG_RTC_HCTSYS=y
    CONFIG_RTC_HCTSYS_DEVICE_="rtc0"
    未设置# CONFIG_RTC_DEBUG

    编号
    RTC 接口
    编号
    CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
    CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
    CONFIG_RTC_INTF_DEV_y
    # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL 未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_TEST

    编号
    I2C RTC 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1307
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1374
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1672
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3232
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T80未设置
    CONFIG_RTC_DRV_BQ32K=y
    # CONFIG_RTC_DRV_S35390A 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_FM3130未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8581未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8025未设置

    编号
    # SPI RTC 驱动器
    编号
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1305
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1390未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_R9701
    # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3234
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123未设置

    编号
    #平台 RTC 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_CMOS
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1286
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1511
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1553
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1742
    # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802
    # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_V3020

    编号
    #个 CPU RTC 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_OMAP
    # CONFIG_DMADEVICE 未设置
    # CONFIG_AUXDISPLAY 未设置
    CONFIG_UIO=y
    未设置# CONFIG_UIO_PDRV
    CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ=y
    未设置# CONFIG_STACATION
    CONFIG_Sys_Link=y
    CONFIG_SYSLINK_MultiProc = y
    CONFIG_SYSLINK_NOTIFY=y

    编号
    #文件系统
    编号
    CONFIG_EXT2_FS=y
    CONFIG_EXT2_FS_xattr=y
    CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXT2_FS_SECURIT=y
    # CONFIG_EXT2_FS_XIP 未设置
    CONFIG_EXT3_FS=y
    未设置# CONFIG_EXT3_DEFAULT_TO_ordered
    CONFIG_EXT3_FS_xattr=y
    CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
    未设置# CONFIG_EXT4_FS
    CONFIG_JBD = y
    未设置# CONFIG_JBD_DEBUG
    CONFIG_FS_MBCACHE=y
    未设置# CONFIG_REISERFS_FS
    未设置# CONFIG_JFS_FS
    CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
    未设置# CONFIG_XFS_FS
    # CONFIG_OCFS2_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BTRFS_FS
    # CONFIG_NILFS2_FS 未设置
    CONFIG_FILE_LOCIN=y
    未设置# CONFIG_FSNOTIFY
    未设置# CONFIG_DNOTIFY
    未设置# CONFIG_INOTIFY_USER
    # CONFIG_FANOTIFY 未设置
    未设置# CONFIG_Quota
    # CONFIG_QUOTACTL 未设置
    # CONFIG_AUTOFS4_FS 未设置
    # CONFIG_FUSE_FS 未设置

    编号
    #高速缓存
    编号
    # CONFIG_FSCACHE 未设置

    编号
    # CD-ROM/DVD 文件系统
    编号
    未设置# CONFIG_ISO9660_FS
    # CONFIG_UDF_FS 未设置

    编号
    # DOS/FAT/NT 文件系统
    编号
    CONFIG_FAT_FS=y
    CONFIG_MSDOS_FS=y
    CONFIG_VFAT_FS=y
    CONFIG_FAT_DEFAULT_CTION=437
    CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ISO8859-1"
    未设置# CONFIG_NTFS_FS

    编号
    #伪文件系统
    编号
    CONFIG_PROC_FS=y
    CONFIG_PROC_SYSCTL=y
    CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR = y
    CONFIG_SYSFS=y
    CONFIG_TMPFS=y
    未设置# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL
    # CONFIG_HUGETLB_PAGE 未设置
    未设置# CONFIG_CONFIGFS_FS
    CONFIG_MISC_filesystems=y
    未设置# CONFIG_ADFS_FS
    未设置# CONFIG_AFFS_FS
    # CONFIG_ECRYPT_FS 未设置
    未设置# CONFIG_HFS_FS
    # CONFIG_HFSPLUS_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BEFS_FS
    未设置# CONFIG_BFS_FS
    未设置# CONFIG_EFS_FS
    CONFIG_JFFS2_FS=y
    CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
    CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
    CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIF=y
    未设置# CONFIG_JFFS2_SUMMARY
    # CONFIG_JFFS2_FS_xattr 未设置
    未设置# CONFIG_JFFS2_compression_options
    CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
    # CONFIG_JFFS2_LZO 未设置
    CONFIG_JFFS2_RTIME=y
    未设置# CONFIG_JFFS2_Rubin
    CONFIG_UBIFS_FS=y
    # CONFIG_UBIFS_FS_xattr 未设置
    # CONFIG_UBIFS_FS_advanced_Compr 未设置
    CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
    CONFIG_UBIS_FS_ZLIB=y
    # CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG 未设置
    未设置# CONFIG_LOGFS
    # CONFIG_CRAMFS 未设置
    # CONFIG_SQUASHFS 未设置
    未设置# CONFIG_VxFS_FS
    # CONFIG_MINIX_FS 未设置
    未设置# CONFIG_OMFS_FS
    未设置# CONFIG_HPFS_FS
    未设置# CONFIG_QNX4FS_FS
    未设置# CONFIG_ROMFS_FS
    # CONFIG_SYSV_FS 未设置
    未设置# CONFIG_UFS_FS
    CONFIG_NETWORK_filesystem=y
    CONFIG_NFS_FS=y
    CONFIG_NFS_V3=y
    未设置# CONFIG_NFS_V3_ACL
    CONFIG_NFS_V4=y
    未设置# CONFIG_NFS_V4_1
    CONFIG_ROOT_NFS=y
    未设置# CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS
    CONFIG_NFS_USE_kernel_dns=y
    未设置# CONFIG_NFS_USE_NEW _IDMAPPER
    未设置# CONFIG_NFSD
    CONFIG_LOCd=y
    CONFIG_LOCKD_V4=y
    CONFIG_NFS_COMON=y
    CONFIG_SUNPPC=y
    CONFIG_SUNPPC_GSS=y
    CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5=y
    未设置# CONFIG_Ceph FS
    未设置# CONFIG_CIFS
    未设置# CONFIG_NCP_FS
    未设置# CONFIG_CODA_FS
    # CONFIG_AFS_FS 未设置

    编号
    #分区类型
    编号
    未设置# CONFIG_PARTIO_ADVANCED
    CONFIG_MSDOS_PARTITION = y
    CONFIG_NLS=y
    CONFIG_NLS_DEFAULT="utf8"
    CONFIG_NLS_Cepage_437=y
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_737
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_775
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_850
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_852
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_855
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_857
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_860
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_861
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_862
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_863
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_864
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_865
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_866
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_869
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_936
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_950
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_932
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_949
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_874
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_8
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1250
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1251
    CONFIG_NLS_ASCII=y
    CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_2
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_3
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_4
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_5
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_6
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_7
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_9
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_13
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_14
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_15
    未设置# CONFIG_NLS_KOI8_R
    # CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置
    CONFIG_NLS_UTF8=y
    未设置# CONFIG_DLM

    编号
    #内核黑客攻击
    编号
    未设置# CONFIG_PRINTK_TIME
    CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATE=y
    CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK_y
    CONFIG_FRAME_WARN=1024
    CONFIG_魔术_SYSRQ=y
    未设置# CONFIG_STrip_ASM_Syms
    未设置# CONFIG_UNUSE_symbols
    CONFIG_DEBUG_FS=y
    未设置# CONFIG_HEADER_CHECK
    CONFIG_DEBUG_kernel=y
    # CONFIG_DEBUG_SHIRQ 未设置
    未设置# CONFIG_LOCK_DETECTOR
    未设置# CONFIG_HARDLOCKUP_DETOR
    未设置# CONFIG_DETACT_HON_TASK
    未设置# CONFIG_SCHED_DEBUG
    # CONFIG_SCHEDSTATS 未设置
    未设置# CONFIG_TIMER_STATS
    未设置# CONFIG_DEBUG_objects
    未设置# CONFIG_slub_debug_on
    未设置# CONFIG_slub_stats
    # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_RT_互 斥量
    未设置# CONFIG_RT_mutex_Tester
    # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_互 斥量
    CONFIG_BKL=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
    未设置# CONFIG_FICE_LOCing
    未设置# CONFIG_SPARE_RCU_POINTER
    未设置# CONFIG_LOCK_STAT
    # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_API_SEARTESTS
    # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM
    CONFIG_DEBUGERBOSE=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_INFO
    未设置# CONFIG_DEBUG_VM
    # CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT 未设置
    CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_LIST
    未设置# CONFIG_TEST_LIST_Sort
    未设置# CONFIG_DEBUG_SG
    未设置# CONFIG_DEBUG_NOTIACers
    未设置# CONFIG_DEBUG_凭 据
    CONFIG_FRAME_POINTER=y
    # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY 未设置
    未设置# CONFIG_RCU_Torture_test
    未设置# CONFIG_KPROBES_SAANITY_TEST
    未设置# CONFIG_backtrace_self_test
    未设置# CONFIG_DEBUG_BLOCK EXT_DEVT
    未设置# CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK PER_CPU
    未设置# CONFIG_LKDTM
    未设置# CONFIG_FAULT_INMODATION
    # CONFIG_LATENCYTOP 未设置
    未设置# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL _CHECK
    未设置# CONFIG_PAGE_T毒害
    CONFIG_WASE_FUNCTION_Tracer = y
    CONFIG_WASE_DYNAL_FTRACE=y
    CONFIG_WASE_FTRACE_MCOUNT_RECODE=y
    CONFIG_REPORTING_SUPPINS=y
    未设置# CONFIG_FTRACE
    未设置# CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
    # CONFIG_ATOMIC64_selftest 未设置
    未设置# CONFIG_SAples
    CONFIG_WASE_ARCH_KGDB=y
    # CONFIG_KGDB 未设置
    未设置# CONFIG_STRICT_DEVMEM
    未设置# CONFIG_ARM_DELETATE
    未设置# CONFIG_DEBUG_USER
    未设置# CONFIG_DEBUG_ERRORS
    未设置# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
    CONFIG_DEBUG_LL=y
    CONFIG_EARE_PRINTK_= y
    未设置# CONFIG_DEBUG_ICEDCC
    未设置# CONFIG_OC_ETM

    编号
    #安全选项
    编号
    CONFIG_KEYs=y
    CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYs=y
    未设置# CONFIG_SECURITY_dmesg_restrict
    CONFIG_SECURITY=y
    # CONFIG_SECURITYFS 未设置
    CONFIG_SECURITY_network=y
    未设置# CONFIG_SECURITY_NETWORK_XFRM
    未设置# CONFIG_SECURITY_PATH
    未设置# CONFIG_SECURITY_Tomoyo
    未设置# CONFIG_SECURITY_AppArmor
    未设置# CONFIG_IMA
    CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
    CONFIG_DEFAULT_SECURIT=""
    CONFIG_crypto=y

    编号
    # Crypto 内核或辅助器
    编号
    CONFIG_crypto_ALGAPI=y
    CONFIG_crypto_ALGAPI2=y
    CONFIG_crypto_AEAD2=y
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER=y
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER2=y
    CONFIG_crypto_hash-y
    CONFIG_crypto_HASH2=y
    CONFIG_crypto_RNG2=y
    CONFIG_crypto_pCOMP2=y
    CONFIG_crypto_Manager=y
    CONFIG_crypto_Manager2=y
    CONFIG_crypto_Manager_disable_tests=y
    未设置# CONFIG_crypto_GF128MUL
    未设置# CONFIG_crypto_NULL
    CONFIG_crypto_workqueue=y
    未设置# CONFIG_crypto_CRYPTD
    未设置# CONFIG_Crypto_AUTHENC
    未设置# CONFIG_crypto_test

    编号
    #使用关联数据进行身份验证的加密
    编号
    CONFIG_crypto_CCM=m
    CONFIG_crypto_gCM = m
    CONFIG_crypto_SEQIV=m

    编号
    #块模式
    编号
    CONFIG_crypto_CBC=y
    未设置# CONFIG_crypto_CTR
    未设置# CONFIG_crypto_CTS
    CONFIG_crypto_ECB = y
    未设置# CONFIG_crypto_LRW
    未设置# CONFIG_crypto_PCBC
    未设置# CONFIG_crypto_XTS

    编号
    #散列模式
    编号
    未设置# CONFIG_crypto_HMAC
    未设置# CONFIG_crypto_XCBC
    未设置# CONFIG_crypto_VMAC

    编号
    #摘要
    编号
    未设置# CONFIG_crypto_CRC32C
    未设置# CONFIG_Crypto_GHASH
    未设置# CONFIG_crypto_MD4
    CONFIG_crypto_MD5=y
    CONFIG_crypto_Michael_MIC=y
    未设置# CONFIG_crypto_RMD128
    未设置# CONFIG_crypto_RMD160
    未设置# CONFIG_crypto_RMD256
    未设置# CONFIG_crypto_RMD320
    未设置# CONFIG_crypto_SHA1
    未设置# CONFIG_crypto_SHA256
    未设置# CONFIG_crypto_SHA512
    未设置# CONFIG_Crypto_TGR192
    未设置# CONFIG_crypto_WP512

    编号
    #个 Ciphers
    编号
    CONFIG_crypto_AES=y
    未设置# CONFIG_crypto_ANUBIS
    CONFIG_crypto_ARC4=y
    未设置# CONFIG_crypto_BLOWfish
    未设置# CONFIG_crypto_Camellia
    未设置# CONFIG_Crypto_CAST5
    未设置# CONFIG_crypto_CAST6
    CONFIG_crypto_DES=y
    未设置# CONFIG_crypto_FCRYPT
    未设置# CONFIG_crypto_KHAZAD
    # CONFIG_crypto_SALSA20未设置
    未设置# CONFIG_crypto_seed
    未设置# CONFIG_crypto_serpent
    未设置# CONFIG_crypto_TEa
    未设置# CONFIG_crypto_Twofish

    编号
    #压缩
    编号
    CONFIG_Crypto 放气= y
    未设置# CONFIG_crypto_ZLIB
    CONFIG_crypto_LZO=y

    编号
    #随机数生成
    编号
    未设置# CONFIG_Crypto_ANSI_CPRNG
    未设置# CONFIG_crypto_HW
    未设置# CONFIG_BINARY_printf

    编号
    #库例程
    编号
    CONFIG_BITREVERSE=y
    CONFIG_generic_find_last_bit=y
    # CONFIG_CRC_CCITT 未设置
    CONFIG_CRC16=y
    # CONFIG_CRC_T10DIF 未设置
    # CONFIG_CRC_ITU_T 未设置
    CONFIG_CRC32=y
    CONFIG_CRC7 = y
    未设置# CONFIG_LIBCRC32C
    CONFIG_ZLIB_FLIN=y
    CONFIG_ZLIB_DELL=y
    CONFIG_LZO_COMpress=y
    CONFIG_LZO_decompress=y
    CONFIG_decompress_GZIP = y
    CONFIG_decompress_Bzip2=y
    CONFIG_decompress_LZMA=y
    CONFIG_decompress_LZO=y
    CONFIG_WAS_IOMEM=y
    CONFIG_FAS_IOPORT=y
    CONFIG_has _DMA=y
    CONFIG_NLATTR=y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然不幸运、所有 wl18xx 模块都已构建、当我尝试手动加载模块时、我得到以下结果:
    insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/net/wirele
    ss/cfg80211.ko
    cfg80211:调用 CRDA 以更新世界监管域
    root@dm814x-evm:~ insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/net/mac802
    11/mac80211.ko
    mac80211:未知符号 unregister_inet6addr_notifier (错误0)
    mac80211:未知符号 register_inet6addr_notifier (错误0)
    insmod:在模块中插入'/lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/net/mac80211/mac80211.ko 时出错:-1未知符号
    root@dm814x-evm:~ insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/drivers/ne
    t/wireless/ti/wlcore/wlcore.ko
    wlcore:未知符号 ieee80211_connection_loss (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_sched_scan_stopped (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_chswitch_done (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_free_HW (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_probereq_get (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_ap_probereq_get (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_alloc_HW (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_nullfunc_get (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_pspole_get (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_register_HW (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_restart_HW (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_stop_rx_BA_session (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_WAKE_queue (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_find_sta (错误0)
    wlcore:未知符号 wiphy_TO_ieee80211_HW (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_queue_Delayed_work (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_proberesp (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_lese_in_channel_expired (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_wake 队列(错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_report_low_ack (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_iterate_active_interfaces (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_free_txskb (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_TX_STATUS (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_stop_queue (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_ready_on 通道(错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_stop_queue (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_sched_scan_results (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_scan_completed (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_iterate_active_interfaces_atomic (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_unregister_HW (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_beacon 获取 Tim (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_CQM_RSSI_NOTIFY (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_queue_work (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_sta_ps_transition (错误0)
    wlcore:未知符号 ieee80211_ca_finish (错误0)
    wlcore:未知符号 mac80211_ieee80211_Rx (错误0)
    insmod:在模块中插入'/lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore.ko 时出错:-1未知符号
    root@dm814x-evm:~ insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/drivers/ne
    t/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko
    wl18xx:未知符号 ieee80211_connection_loss (错误0)
    wl18xx:未知符号 wl1271_cmd_send (错误0)
    wl18xx:未知符号 wl12xx_is_dummy_packet (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_event_ROC_complete (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_scan_sched_scan_ssn_list (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_translation_addr (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_boot_run_firmware (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_set_scan_cho_params (错误0)
    wl18xx:未知符号 wl1271_debugfs_update_stats (错误0)
    wl18xx:未知符号 wl1271_format_buffer (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_free_HW (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_scan_sched_scan_results (错误0)
    wl18xx:未知符号 wl1271_free_tx_id (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_event_max_TX_failure (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_remove (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_disable_interrupts (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_event_channel_switch (错误0)
    wl18xx:未知符号 ieee80211_queue_latered_work (错误0)
    wl18xx:未知符号 wl1271_ps_elp_sleep (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_enable_interrupts (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_set_partition (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_boot_upload_firmware (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_event_sched_scan_completed (错误0)
    wl18xx:未知符号 wl1271_cmd_configure (错误0)
    wl18xx:未知符号 ieee80211_change_rx_BA_max_subframes (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_radar_detection_debug (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_alloc_HW (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_probe (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_cmd_wait_for_event_or_timeout (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_event_RSSI_trigger (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_rx_BA_max_subframes (错误0)
    wl18xx:未知符号 ieee80211_radar_detected (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_event_BA_rx_constraint (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_event_inactive_sta (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_event_dummy_packet (错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_event_beacon 丢失(错误0)
    wl18xx:未知符号 wlcore_set_key (错误0)
    wl18xx:未知符号 wl12xx_debug_level (错误0)
    wl18xx:未知符号 wl1271_ps_elp_wakeup (错误0)
    wl18xx:未知符号 wl12xx_cmd_build_probe_req (错误0)
    insmod:在模块中插入'/lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko 时出错:-1未知符号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否可能由错误的 defconfig 设置引起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在已正确加载模块。 要加载 mac80211模块、需要 IPv6.ko 模块。
    我在 ifconfig 中看不到 wlan0:
    root@dm814x-evm:~# ifconfig
    eth0 链路连接:以太网 HWaddr 20:CD:39:6C:D1:FC
    iNet addr:192.168.1.240 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr:fe80::22cd:39ff:fe6c:d1fC/64范围:链接
    运行 ALLMULTI 多播 MTU:1500公制:1的上广播
    RX 数据包:7777错误:0丢弃:23超限:0帧:0
    TX 数据包:4870错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:8376548 (7.9 MIB) TX 字节:679270 (663.3 KiB)
    中断:40

    低 链路环状图:本地环回
    iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
    inet6 addr:::1/128范围:Host
    运行 MTU:16436公制:1的上环回
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:0
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

    root@dm814x-EVM:~#

    root@dm814x-evm:~# ifconfig wlan0 up
    ifconfig:SIOCGIFFLAGS:无此类设备
    root@dm814x-EVM:~#



    root@dm814x-EVM:~#
    root@dm814x-evm:~ insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/compat/com
    Pat.ko
    insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore.ko
    insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore_sdio.ko
    从 Linux 版本 R8.4-0-gd03410c 回退的 insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.koLoading 模块
    由 backports.git R8.4-0-g0d46f43生成的反向端口
    root@dm814x-evm:~ insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/net/wirele
    ss/cfg80211.ko
    cfg80211:调用 CRDA 以更新世界监管域
    root@dm814x-evm:~ insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/net/ipv6/i
    PV6.ko
    NET:注册协议系列10.
    root@dm814x-evm:~ insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/net/mac802
    11/mac80211.ko
    root@dm814x-evm:~ insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/drivers/ne
    t/wireless/ti/wlcore/wlcore.ko
    root@dm814x-evm:~ insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/drivers/ne
    t/wireless/ti/wlcore/wlcore_sdio.ko
    root@dm814x-evm:~ insmod /lib/modules/2.6.37_DM385_CBB_1.50.50/extra/drivers/ne
    t/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko
    root@dm814x-EVM:~#
    root@dm814x-evm:~# lsmod
    模块 使用的大小
    wl18xx 79788 0
    wlcore_SDIO 3218 0
    wlcore 164961 1 wl18xx
    mac80211 310010 2 wl18xx、wlcore
    IPv6 208597 9 mac80211
    cfg80211 176975 3 wl18xx、wlcore、mac80211
    压实 16095 5 wl18xx、wlcore_sdio、wlcore、mac80211、cfg80211
    syslink 772850 0
    root@dm814x-EVM:~#
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否知道何时会与我联系? 我的问题是否发布在正确的论坛中? 这似乎是一个非常困难的问题,没有人支持。 我按照您的建议切换到了 wl18xx 模块、并花了几周时间尝试实施该模块。
    请告诉我、是否有办法从 TI 获得有关此问题的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在尝试移植到一个相当旧的内核2.6.37。 虽然有些人尝试并成功使用 WL18xx 的 K2.6.37后端端口、但我们不会主动支持该端口。 您是否查看了以下有关 DM365端口的说明?
    processors.wiki.ti.com/.../Using_WL18xx_with_DM365_EVM

    从中、您的上述日志似乎是模块正在安装。 如果调用了探测器函数并且发生了故障、请尝试在'wlcore'驱动程序中使用调试器进行一些调试打印或跟踪。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我检查了带有 wl18xx 的 DM365的说明、应用脚本时出错。
    我按照 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_to_DM3xx_porting_guide 的说明操作 、该文件指出它可以专门用于基于内核2.6.37进行构建、现在构建并加载了模块。 问题是发出 ifconfig 命令时没有列出 wlan0。
    似乎我们已接近解决2.6.37上的问题、但如果 E2E 不支持、可能会很困难。

    我目前正在使用 Carbb 内核2.6.37 CBB_PSP_04_04_00_02
    使用 nSketch 中的 DM385 CBB RDK。 您建议我们使用哪种内核?

    是否有适用于 nSketch dm385cbb、carbb_RDK_GA_v1.1的新内核下载?

    wl18xx 驱动程序是否内置于最新的内核版本中?
    如何在2.6.37上获得支持以完成此集成?

    感谢您的帮助!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我目前使用的是内核版本2.6.37的 carbb-RDK-dm385_v1.0.7、CBB_PSP_04_04_00_02、需要集成 wl18xx wifi 模块。 TI 建议我升级到最新的内核以获得支持。

    是否有集成了 WLAN/wl18xx 的较新版本,如果是,我可以从哪里获得它?

    我已经下载了较新的内核版本、但它们并不是特定于 CARBB 的。 我需要集成最新的 wl18xx 驱动程序和源代码。

    感谢您的任何帮助。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们知道您正在尝试升级内核(v4.4)
    使用 ipnc-rdk--ipnc-ti-linux-kernel-ipnc-lsk-linux-4.4-dm38x-wlan.tar.gz

    查看此内核、似乎 wilink8作为此.dts 文件的一部分受到支持:

    git.ti.com/.../dm38x-csk.dts

    还基于以下文档:
    processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127

    似乎 wilink8 WLAN 应该可以使用此 v4.4内核/版本、您应该能够在树中构建驱动程序。
    如果您遇到任何问题、请告知我们。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您的回复和其他信息。 dm38x-csk.dts 是否特定于 dm385 carBB? 我过去没有升级内核、只想确保我使用的源代码将与 nsketch DM385 CAR BB 配合使用。

    我假设我的用户应用程序也应该正常工作、对吧?

    谢谢、Mark