This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:20MHz MIMO

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/622374/linux-wl1835mod-20-mhz-mimo

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835

工具/软件:Linux

您好!

 我们将 WL1835mod 用于我们的项目、其主线中保留了 Linux 和驱动程序。 (实际上、我上次更新驱动程序是提交[33e40d025ed82fcab102035db38a727c914399a4: wlcore:wl18xx:使用特定于芯片的配置固件]。 在随后的承诺中、我没有看到任何与我们的能力相关的事情、但如果需要、我没有任何事情可以避免再次更新。) 我们使用的是最后一个固件版本、据我所知:  8.9.0.0.75。

 我们的问题是、当 wl18xx.phy.number_for_Assembled_ant2_4 = 0x02且 wl18xx.HT.mode = 0x00时、即使在 AP 侧将带宽强制设置为20MHz 时、我们也只能看到一个天线正在发射。 (产品上的 iw 确认20MHz 带宽。) 所使用的天线可通过 wl18xx.phy.spare0进行配置、如 此处所示。 但 根据另一篇文章、我们应该能够看到两个天线都在20MHz 带宽@2.4GHz 下工作。

 我想补充一点、在使用校准器工具时、如下所示:

ifdown wlan0
./calibrator wlan0 plt power_mode on
./calibrator wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 11 0 $X 0 0 0 0 1 0 0 0
0 ./calibrator wlan0 wl18xx_plt start_TX 200 19 1024 0 0 0 0 00:11:22:33:05:04:04:04:04:04:04:04 

当将 X 设置为1或2时、我会在任一天线上发射、但3仅发射默认天线(根据 wl18xx.phy.spare0)。

此外:我尝试使用  ti-utils-18xx 存储库中提供的 wlconf 周围的 configure-device.sh 包装程序、传递其参数 wl1835、2个天线、无 C2CP、并以巧妙的方式(基于 MD5)获得了我手动调整以开始的相同配置。

提前感谢您、Aurelien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给相关工程师、您应尽快回听。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aurelien、
    我看到您已将 TX mod/rate 设置为"19"、即 MCS7 (单串流)。 您是否使用以下命令看到 MIMO 输出:
    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道7 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 300 27 4065 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

     您说得对、我完全错过了配置速率对空间通道数量也有影响的事实。 使用您的命令、我确实可以同时发射2个天线。

     不过、这只是诊断。 您是否对我无法在实际 Linux 条件下看到 MIMO 的原因有任何看法?

     感谢您的善意帮助、

    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aurelien、
    您是否将 WiLink8连接到支持2.4GHz 频带 MIMO 的 AP BSS?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

     它应该是这样的。 我们已经尝试过多个启用 MIMO 的接入点、但这是肯定的。

     是否有任何见解可以促使芯片及其对等器件使用 MIMO?

    此致