This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:BT 接口、视在块。

Guru**** 2549260 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/628117/wl1835mod-bt-interface-apparent-block

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835

您好!
有时、我们会遇到模块 WL1835MOD 的 BT 接口故障。
在这些情况下、BT 接口停止工作、而不发出任何错误信号。
此时、WiFi 接口处于活动状态、连接到 AP 并处理非常低的数据流量。
咨询 dmesg 不会注意到任何问题。
使用 BLUETOOTHCTL、我可以正确读取 BT 接口的信息、但在上运行扫描时、我看不到任何器件。
我将记录器连接到 WL1835的 BT_DEBUG 接口、并注意到调试器在此情况下正在运行:
挂钩为 WLAN 共存时序:TOP_bt = 0xd5c9c3、TOP_tsfl = 0x0、RAW = 0x0 - 0x0
挂钩 WLAN 共存:799被阻止、general_unblocked 1.
挂钩 WLAN 共存:REQ_AND_BLOCK 0、max_conse_blocked 1071
Hook WLAN 共存:ACL 计划0、ACL_Rx 0
挂钩为 WLAN 共存时序:TOP_bt = 0xd5cce4、TOP_tsfl = 0x0、RAW = 0x0 - 0x0129
LM_LC-Gemini_COEX_PRE_PAGE_SCAN_ACTIVITY (184)
LM_LC_RECOVERY_PAGE_GET_RECOVERY_SCAN_ACTIVE (172)

我运行"CONNMANCTL disable bluetooth"、然后运行"CONNMANCTL enable bluetooth"、所有内容都会定期重新开始运行;通过从 BLUETOOTHCTL 运行扫描、我可以看到所有可用的 BT 器件。

我们将 WL1835MOD 与 i.MX6DL CPU 配合使用、我们的系统使用 Yocto 1.7 (内核3.14.28)、BT SP_4.2、R8.7_SP2和 FW WL R.8.9.0.0.75 (ELP/POWER_SAVE = OFF)。


您对如何理解和解决此 BT 设备问题有什么建议吗?

谢谢、

Fabio

e2e.ti.com/.../locked_5F00_to_5F00_4166.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已收到您的查询,并将很快返回给您。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您何时开始看到扫描失败? 重置/启动蓝牙控制器多长时间? 此外、您能否从上电状态获取完整的 BT 固件调试日志? 请在记录日志时启用 HCI/LMP 查看器日志。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 BT 接口被阻止时、通过在器件上运行扫描、只能看到其自己的 MAC、而不能看到任何其他内容;在这种情况下、不会显示错误(dmesg 和 Bluetoothctl)、系统似乎正常工作、但 BT 看不到任何器件。
    在执行"CONNMANCTL disable bluetooth"之后、紧接着"CONN 浓缩启用蓝牙"之后、BT 接口在3...5秒后开始工作;通过在上运行扫描、您可以开始看到 BT 网络上所有可见设备的 MAC。

    这个问题很少见、昨天我无法重现。
    现在、我将观看一个具有连接记录器和 HCI/LMP 调试的器件、并尝试重现此问题。

    Fabio