This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:是否有针对 TI CC3220SF LaunchPad +音频 Booster Pack 的 WiFi 音频应用计划?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/628228/launchcc3220modasf-any-plans-for-wifi-audio-app-for-ti-cc3220sf-launchpad-audio-booster-pack

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3200

大家好、
1. TI 是否有计划将 WiFi 音频支持应用到 TI CC3220SF Launchpad +音频 Booster Pack? 我很担心目前支持 WiFi 音频应用的 CC3200会停产

如果没有、如何将代码从 TI CC3200 WiFi 音频应用移植到 TI CC3220SF?

非常感谢、
PeymanM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Peyman!

    目前尚未计划将整个 Wi-Fi 音频应用程序移至 CC3220 Launchpad、但有一个示例应用展示了如何通过 CC3220 SDK 中的 I2S 连接音频 Booster Pack。

    在 examples/rtos/CC3220SF_LAUNCHXL/drivers/i2secho 下检查 SDK。

    需要移植的部分是使用 SimpleLink API。 我们提供了在 CC3200和 CC3220之间迁移应用的指南。 这可以在 SDK 中的 docs/simplelink_mcu_sdk/SimpleLink_Gen1_TO_Gen2_Migration_Guide.html 下找到。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    非常感谢您的快速响应。 我不知道您是否在 CC3200上看到了我的另一篇文章、但我们迫切希望使用刷写到两个 DEV 上的 WiFi_AUDIO_APP 将该套件与 Android 应用配对。 具有两个音频 BPS 的套件。

    e2e.ti.com/.../628217

    最棒的
    Peyman