This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:从何处获取 Linux 校准器命令行工具?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/628211/linux-wl1837mod-where-do-i-get-the-linux-calibrator-command-line-tool

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

您好!

我有一个定制的 AM335x 板、它运行 TI SDK、具有带 WL1837MOD 的4.4内核。

我们已准备好进行 Wifi FCC 测试、我已经阅读了 wiki 页面 Wl18xx TX 测试。 从何处获取校准器实用程序? 如果这是一个基本问题、那么我不知道这一点、很抱歉。

或者、我应该 改用 WiLink 无线工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 我让 BBB 使用 SDK Linux 03.03.00.04进行引导、它位于/usr/bin.下的文件系统中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 如果您对 WiLink8有任何其他问题、请联系我们

    谢谢
    Saurabh