This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC3200:创建 PWM 2.8Mhz

Guru**** 2766675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/627566/linux-cc3200-create-pwm-2-8mhz

器件型号:CC3200

工具/软件:Linux

尊敬的支持人员:

我想使用 cc3200 create PWM 2.8Mhz  

因为我不知道创建如此 高的 PWM 2.8Mhz

请帮助

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    感谢您提出问题。 请给我们一些时间来回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 中提供了一个 PWM 示例。 这是一个易于遵循的示例、应该会有所帮助

    ...\cC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\pwm

    此致、

    查尔斯·奥