This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:具有充电电路的 CC3200MOD

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/627826/cc3200mod-cc3200mod-with-charging-circuit

器件型号:CC3200MOD

大家好、

请帮助我回顾一下此充电电路。  
充电电路:LI-PO 4.2V 充电
开关稳压器:将开关4.2 (充电电路的输出)更改为3.3V (适用于我的 CC3200MOD 系统)。

如果我同时具有插件 USB 和对系统使用 BAT。 发生什么事了?

非常感谢!

谢谢、此致、
NhatThanh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nhat、

    感谢您提出问题。 请给我们一些时间与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nhat、

    上述充电电路更适合于处理充电的论坛。 请重新发布到正确的论坛。