This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:Android 的集成代码和补丁6.

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/627441/linux-wl1831mod-integration-code-and-patch-for-android-6

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我已按照以下链接(Android 5补丁)将 wl1831集成到 imx6板中的 Android 6中。 在我测试时、它可以与 Android 5移动设备配合使用。 但它在 Android 6手机上无法正常工作。 某些事件接收不正确。

那么、您能否为我提供 Android 6的相应补丁和固件。  

processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_First_Time_Getting_Started_Guide_(IMX6)

此致、

Aravinth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aravinth、
    我们尚未将驱动程序移植到 Android 6。 您需要在结束时执行此操作

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:
    我是通过使用 Android 5补丁来实现的。 但它无法正常工作。

    此致、
    Aravinth