主题中讨论的其他部件: UNIFLASH、 CC3220MOD
尊敬的 Champ:
客户使用 CC3200是他的产品。 外部 SPI 闪存可存储服务包、配置文件、应用程序映像和用户数据。 客户在其设计中使用1MB SPI 闪存。 服务包和配置文件使用如下88个块。 这是352KB。 客户在基站模式下使用 CC3200、仅执行 SSID 扫描。 它调用 sl_start、sl_stop 和 sl_WlanPolicySet (sl_policy_scan、...) 应用代码中。 客户想知道、是否可以(1)不对服务器数据包进行编程、(2)只使用很少的配置文件来获得更多用户数据空间。 请提供您的建议。 谢谢。
此致、
Jeffery