This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220能否用作接入点和 Wifi 直接连接

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/626283/cc3220-can-cc3220-work-as-access-point-and-wifi-direct

器件型号:CC3220

您好!

我们在 CC3220上执行 POC。 我们正在考虑2个选项、我们的目的是 从终端设备读取串行数据、WiFi 适配 器将串行数据发送到云进行实时访问。

1.适配器作为 AP,我们是否需要任何 UI 来建立与路由器的连接?  要获取任何基于 TCP/IP 的应用程序的 IP 地址、我们需要 UI、请更正我的错误。 现在、适配器是没有 UI 的小型设备、但使用 AP 时、我们可以通过在 PC 中运行应用程序(TCP/IP 通信)同时实现互联网和数据收集、而 PC 连接的路由器与适配器连接的路由器相同。

2.作为无线直送,将无线数据发送到 PC。 我们能否将 PC 配置为 Wi-Fi Direct? 如何 将适配器配置为 Wi-Fi Direct?  在这里 、我们发现了一些限制、例如 、PC 与我们的适配器通信或充当互联网接入的 AP? 请改正我的问题。

最后、我们的最终 目标是、我希望从适配器收集数据并同时发送到云。 我需要获得指导、我应该对我的 Wifi 适配器和 PC 采取哪些措施。 选择1还是选择2哪一种更好的方法。 我们可以通过任何其他方式实现这一点。

最后、该解决方案还应支持现有的 USB 应用、即 PC 正在 通过 USB 使用 COM 应用从我的终端设备收集数据、以便提供向后兼容性、我 应该如何处理使用相同应用? 是否可以将 Wi-Fi 连接到 COM 配置文件? 还是无法实现? 或者、我是否已经为向后兼容性选择了任何 USB-Wi-Fi 转换器?

请为我提供指导、

提前感谢。

此致、

Nitesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    感谢您的提问。 请留出一些时间来研究这些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    我不完全了解您的应用。 在您的第一点、听起来就像您在描述 WiFi 配置一样。 有关配置的更多信息、请参阅我们的 SDK。

    也许您可以发布图表会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个建议:

    为了收集数据并将其传输到云、我们考虑使用 CC3220作为 AP 和 PC、同时使用 AP 运行应用程序(基于 TCP/IP)来收集数据、两者都连接到路由器 、PC 中的应用程序将数据通过路由器推送到云、 我们基于 CC3220的器件不小、也没有任何显示器可连接到路由器、没有显示器、我们可以通过任何方式现场连接到路由器、这是一个挑战吗?

    我们的主要目标是将实时数据推送到云。

    第二项建议:

    CC3220作为 Wi-Fi Direct、与 PC 通信以获取数据、收集后的 PC 将充当 AP、以将数据传输到云。

    这样、我们就无法实现真正的数据推送到云。

    除此之外、我们还必须支持当前正在运行的基于 COM 端口的应用程序。 那么、我们想知道 TI 是否有适用于 CC3220控制器的任何 Wi-Fi COM 端口配置文件?

    IR:是点对点串行通信

    请告诉我、现在我们正在查看的内容是否清晰?

    在文字文件中附上了相同的建议

     

    e2e.ti.com/.../WiFi-Proposal.docx

    谢谢

    Nitesh