This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:MAC 地址的 NVS 文件

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/627769/wl1807mod-nvs-file-for-mac-address

器件型号:WL1807MOD

您好!

更改大规模生产的 MAC 地址。
在 wiki 页面"WL18xxWriting MAC address"中提到。

我们有两个与 NVS 文件相关的问题。

1。
我们想知道是否需要放入 NVS 文件
"/lib/firmware/ti-connectivity "文件夹?

在我们客户的应用程序中、以上文件夹(ti-connectivity)为只读
并且无法通过"calibrator set"命令更改 MAC 地址。
是否可以更改 NVS 文件的文件夹?

2.
是否有必要始终存在"wl1271-NVS.bin"文件(在闪存中)?
在大规模生产的情况下、我们的客户希望将此文件保存在 SD 卡中
并设置 MAC 地址并删除该文件。 是否允许这种使用?

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库米、
    - wlcore_i.h 中的驱动程序宏 WL12XX_NVS_NAME 定义了 NVS 文件的位置。 客户可以提及除 ti-connectivity 之外的其他文件夹
    -是的,每次加载驱动程序内核模块时,驱动程序都会检查此文件

    谢谢
    Saurabh