This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:Linux/WL1831MOD

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/626888/linux-wl1831mod-linux-wl1831mod

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

               我们已将 TI WL1831 WIFI 和 BT 组合模块与 imx6DL 相连接、并开发了内核3.14.28的 Ubuntu 14.04文件系统。

我们的 WiFi 工作正常、蓝牙也可以使用 Linux 套接字编程。

但是、当我们尝试通过手机连接蓝牙时、它会要求引脚。

我们尝试了000、1234等引脚、但 wl1831蓝牙无法通过电话连接、在手机上我们收到错误的消息引脚。

WL18xx 的蓝牙默认引脚是什么。

我们是否可以设置此引脚?

我们将 Bluez5.36与此蓝牙 IC 搭配使用。

请提供指导。

Vivek ToL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    我已将您的查询指派给相关工程师,并将很快返回给您。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 Bluez 蓝牙控制、代理选项。 这是一个开源堆栈、与所使用的蓝牙控制/器件无关。

    谢谢