This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:WiLink 网状网络覆盖大面积区域

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1805MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/626580/wl1805mod-wilink-mesh-to-cover-a-large-area

器件型号:WL1805MOD

您好!

我尝试使用 WiLink 8网状网络覆盖室外区域。 该应用需要30-50Mpbs 的数据速率、而所需的通信范围约为500米

WL1805MOD 采用芯片 Jenna 进行设计。 我认为它无法完成工作。

如果我使用更好的天线重新设计模块、是否可以满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kien、
    我不确定您对模块的"重新设计"是什么意思? WL1805MOD 没有内置天线-您是否建议您是否使用不同的天线替换电路板上的当前芯片天线? 您需要查看天线是否未按预期运行以得出该结论。 请记住,由于网状跃点的数量,吞吐量会下降,因此要实现这种吞吐量,您必须确保它是1或2跳网络。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh、
    感谢您的回复。
    是否对 WiLink 8模块的最大范围进行了任何估算?