This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:WiFi AP 未激活。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/626436/cc3200-wifi-ap-not-activated

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH

您好!

目前正在从事一个使用 CC3200作为 Wi-Fi 接入点的项目。 我有一个二进制文件可以闪存到 CC3200 Launchpad、一个使用 CC3200MOD 设计的定制板和一个使用分立式 CC3200芯片设计的定制板。 现在、刷写后、我可以通过 Launchpad 和 CC3200MOD 来查看 Wi-Fi 接入点、但不能通过使用分立式 CC3200设计的定制板来查看 Wi-Fi 接入点。 为什么会发生这种情况? 唯一的区别是、分立式 CC3200板由预调节1.85V 供电。 谢谢。