This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:确认数据吞吐量

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/625282/cc3220mod-confirm-the-data-throughput

器件型号:CC3220MOD

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
我的客户要求我们使用 CC3220MDO 提供实际数据吞吐量。 TI 是否拥有这些数据?
如果没有、您是否会告诉我测量此数据的方法?

如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaka、

    您可以在数据表的第二页找到"应用吞吐量"规格:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道数据表对此进行了说明、但我找不到测试条件。

    除此之外、我的客户还要求我们使用 CC3220MDO 提供实际数据吞吐量。

    此致。

    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    客户可以使用 iperf 或其他一些测量工具来验证吞吐量测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:

    那么、您是否会告诉我使用 CC3220MODA LP 测量吞吐量的 ipref 环境设置?

    此致。
    Kaka