This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:确认测量吞吐量的方法

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/625498/cc3220moda-confirm-the-way-to-measure-the-throughput

器件型号:CC3220MODA

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
请告诉我如何使用 LaunchPad 测量 WiFi 吞吐量?
我检查了该器件的示例代码、但找不到它。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我知道、CC3220中没有用于此目的的 API。 例如、我们使用这种方法(用于测量 CC32xx 应用处理器中我们自己的 http 服务器的吞吐量):

    1.我们将带有 CC32xx 的产品安装到消声室和笔记本电脑中(射频条件对吞吐量产生极大影响)。
    2.使用 Apache JMeter 软件,我们可以通过多个套接字连续、同时下载数据(因为我们有多个套接字 http 服务器)
    3.根据接收/传输的字节数和时间,您可以计算吞吐量。

    UDP 或 TCP 协议的过程类似。 您只需要使用不同的软件。 但不要忘记、实际吞吐量取决于应用处理器中的代码。 因此、吞吐量测试需要不同。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题似乎得到了解决--结束语。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的盛情款待。
    我明白了!

    此致。
    Kaka