请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1837、 WL1835、
您好!
我们有一个尺寸大约为20mm x 80mm 的小型电路板、其中我们有 WL1835/WL1837 MOD。
我们正在为此设计一个散热解决方案、在这个解决方案中、散热器被放置在处理器和 Wi-Fi 模块上。
在这种情况下,您是否有关于 Wi-Fi 模块射频屏蔽板顶部允许的最高温度的任何数据?
此外、还想知道模块顶部和芯片之间的热阻。
我们主要关注的是、我们不想用散热器解决方案来加热 Wi-Fi 芯片。
谢谢、
Ganesh