This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120, CC3220SF, CC3200, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/625258/cc3220-cc3220

器件型号:CC3220

您好!

我看过 C3220、我很想将电路板连接到 wifi。

1/因此、我的板有一个 MSP430F55xx MCU、我想知道我是否可以通过串行端口(SPI、I2C 或 UART)将其连接到 C3220。 因此、我可以访问网络过程。

我已阅读无法阅读、请确认: e2e.ti.com/.../616840

否则、至少我可以通过串行方式与管理网络进程的 C3220进行发送/接收数据。

2我是否访问了 C3220源代码、所以我可以对其进行更改并添加其他函数?

3如果没有、您能否推荐其他 IC 来更改固件并与外部 MCU 连接。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deled:

    CC32xx 器件包含两个处理器。 可执行代码的应用处理器 Cortex-M4和可执行 TI 专有固件的网络处理器(NWP)。 NWP 不会被修改、但您可以在 Cortex-M4中编写自己的固件。 实际上、这个 Cortex-M4比您的 MSP 强大得多。 但是、如果您只需要没有应用处理器的网络处理器、则需要选择 CC3120/CC3100。

    您可以创建固件进入 CC3220并与 MSP (UART、I2C、SPI)进行通信。 所有网络通信都将在 CC3220内部进行、这极大地降低了 MSP 中对资源的要求。

    2. CC3220的 SDK 可用、您可以在此 SoC 中创建自己的固件。 例如、CC3220SF 包含256KB RAM 和1MB 闪存供您使用。

    TI 拥有以下器件:
    第1个。 生成:
    CC3100... WiFi 网络处理器
    CC3200... 适用于您的代码的 WiFi 网络处理器+应用处理器

    第2个。 生成:
    CC3120... WiFi 网络处理器
    CC3220... 适用于您的代码的 WiFi 网络处理器+应用处理器

    如果您需要简单的 WiFi 通信、CC3100 (或 CC3100MOD)将是您的最佳选择、因为 CC3100 SDK 中已提供适用于 MSP430F55器件的示例。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决问题、请关闭此主题。