This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220:外部 MCU SPI 连接-工厂编程的固件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/625769/cc3220mod-cc3220-external-mcu-spi-connection---factory-programmed-fw

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120MOD

大家好、

我将使用 CC3220MOD 作为 WiFi 模块、通过 SPI 接口连接到 STM32 CPU (作为主机)。

请告诉我是否应该将一些 FW 加载到 CC3220MOD 以满足此要求? 或者、对于这种情况、CC3220MOD 出厂时加载的 FW 是否正常工作?

谢谢、

亚历山大·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    感谢您提出问题。 请给我们一些时间来回复您并提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不使用 CC3120MOD? 这是 CC31XX 系列与 CC32XX 的典型应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、你是对的。 昨天我发现了同样的情况。

    谢谢你。

    此致、

    亚历山大·A.