This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:确认用户是否读取了 TSF (时间同步功能)的值

Guru**** 2768585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/624474/wl1835mod-confirm-whether-user-read-the-value-of-tsf-time-synchronisation-function

器件型号:WL1835MOD

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
客户能否在数据包上读取 TSF (时间同步功能)的值?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、
    您能告诉我们应用程序需要访问 TSF 信息的用例情形吗?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    他们希望使用 TSF 信息在20ms 内调整 AP 和 STA 之间的基准时间。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查询: www.ti.com/.../swaa162a.pdf
    我们提供了一种功能、主机可以中断 WL18xxMOD 以接收 TSF 以进行同步

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saurabh

    感谢您的回答。
    我明白了! 我会将您的意见告知我们的客户。

    此致。
    Kaka