This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100 BoosterPack 的 WiFi 连接问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/624760/cc3100boost-wifi-connection-problem-with-cc3100-boosterpack

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100ENERGIA

你(们)好  

我一直在使用 Tiva tm4c 和 cc3100 wifi booster pack。  

我能够在 AP 模式下通过移动设备连接到设备。

但是、当我在 Energia 中刷写示例 wifi 程序时、器件将断开连接。

此外,我的串行显示器不显示任何类型的已建立连接。

Energia 声明的这一部分导致了问题。

wifiStatus = WiFi.begin(WIFI_SSID,WPA_PASSWORD);  


有人可以帮助我吗?

此致

Lokesh