This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200:CC3200-LAUNCHXL Energia 17多线程代码错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/624957/rtos-cc3200-cc3200-launchxl-energia-17-multi-thread-code-error

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: Energia

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

    我使用的是 Energia 17、电路板选择了 cc3200 EMT、我的器件是 cc3200 launchpad、当运行 MultiEvent 示例代码时、我获得的输出不是预期的那样。

   我的串行终端输出是11111111111111.ca、任何人都可以解决我的问题。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinu Jose Francis:

    请参阅以下帖子。  还有另一个论坛可以帮助您解决此问题。