This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:无线电工具错误代码-100、-103

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/624558/cc3100mod-radiotool-error-code--100--103

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC31XXEMUBOOSTCC3100

大家好、

我的客户正在通过将 CC31XXEMUBOOST 和 PC 连接到 UART 进行评估。

RadioStartRX -> RadioGetState -> RadioStopRX 由无线电工具定期读取、但-100、-103可能会返回为错误代码。

此错误的原因是什么? 如果出现此错误、您是否必须断开与 PC 的连接并重新连接?

还有其他恢复方法吗?

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takashi,

    感谢您的提问。 我们将很快向您提供一些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、

    请查找有关 CC3100错误代码的以下参考资料: