This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:监管标准的重复使用

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/622943/wl1835mod-re-use-of-regulatory-standards

器件型号:WL1835MOD

您好!

我将 WL1835MOD 与 EVM 板中使用的芯片天线搭配使用。  

但我必须将芯片天线保持在与 WL1835MOD 所保留的电路板不同的电路板上。 我使用 U.FL 到 U.FL 电缆来连接这两个电缆。  

数据表重新记录了1dB 的轨道衰减、以重复使用已完成的监管认证。 如果我遵循与 EVM 中相同的布局、直至 U.FL 连接器、并使用电缆连接到另一个板上的天线。 我是否可以重复使用该认证? 考虑到总长度/衰减将高于 EVM 中的长度/衰减。  

谢谢、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已将您的查询指派给相关专家。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    您是否有此查询的更新?

    谢谢、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    为了重新使用认证、您必须使用我们指定的天线之一、您是这样、但如果您放置在单独的板上、然后使用电缆连接 U.FL 连接器、这意味着您使用的是不同的天线。 在这种情况下、您需要与您使用的认证机构讨论可以从我们的原始认证中利用哪些数据。 然后、我们可以向您提供一封信、以取出您自己的 ID (FCC 和 ISED)、然后执行相关更改(需要进行增量测试)。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz