主题中讨论的其他器件:CC3200、 UNIFLASH、 ENERGIA
您好!
我正在尝试使用 CC3200设置和运行 WLAN Enterprise 安全示例。 我从中获取信息的页面如下:
processors.wiki.ti.com/.../CC3200_SDK_Sample_Applications
processors.wiki.ti.com/.../CC3200_ENT_WLAN
这些说明告诉我下载并安装 Uniflash。 然后我需要从 Google Equifax 获取 SSL 证书。 然后、我需要将其刻录到位于 lanchpad 开发套件上的 CC3200闪存中。
我有 CC3200-LaunchXl Rev 4.1 LaunchPad 开发套件。
我在 Windows 10计算机上运行 uniflax 软件(版本3.4.1)。
我已插入开发板并已识别端口 (端口15)。
然后、我启动 Uniflash 软件并创建了新连接。 CC3200的选项是 CC3XXXX 串行。 它找到了 Simulink 器件、看起来运行良好。
然后我尝试连接…
它无法连接。 它告诉我检查 COM 端口。
我去了器件管理器、在 Com15上找到了 CC3200开发套件。 因此它应该起作用。
如何获得 Uniflash 3.4.1来连接到 CC3200-launchxl launchpad 开发套件?