This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3100:我们是否有一些代码来比较不同通道之间的信号功率

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/623638/cc3100-do-we-have-some-code-to-compare-the-signal-power-between-different-channels

器件型号:CC3100

尊敬的所有人:

使用 WiFi 时、我可以选择频道吗? 我需要一个能够扫描所有通道、然后选择最低信号功率通道来发送数据的功能。 也许根据比较最高信号功率 SSID 的 RSSI 所作的判断、也许是为了比较此通道中所有信号功率的总和。 我们是否有一些代码来实现类似的功能? 我正在使用 cc3100。  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damien:

    如网络终端示例所示、该器件执行网络扫描并存储按优先级排列的 SSID 列表。 为了节省电力和时间、优先级列表用于防止重复扫描。 如果列表上的第一个 SSID 不可用、则尝试连接到列表中的下一个网络(依此类推)。

    您可以收集 RSSI、但即使在所有器件静止时、它也处于恒定的磁通状态。

    我不知道这项建议是否明智。 推动此请求的项目的核心要求是什么? 请描述一般系统要求吗?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bryan:

    非常感谢。 在本例中、我知道客户只需进行演示即可实现这一简单功能。 这种情况有点紧急、因此我将其发布在这里。 我会根据您的建议尝试执行此操作、我认为这将对我的客户有所帮助。 )

    非常感谢。