This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:模块下拉电阻器值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/623586/cc3220mod-module-pull-down-resistor-values

器件型号:CC3220MOD

对于 SOP 引脚、cc3220mod 上的下拉电阻器的值是多少?  我正在尝试使电路板进入 UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ 模式、但很难做到这一点。  SOP0可通过100k 电阻器轻松拉低、SOP1具有220ohm 电阻器、"尝试"将其上拉至3.3V、但引脚只能达到1.8V、SOP2接地的电阻器为2.7k、但仍然无法拉低....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew5821:

    请使用270欧姆电阻器进行上拉、如下图所示。

    请根据此处的硬件设计检查清单检查您的设计: www.ti.com/.../swru462

    SOP 引脚因输入和输出而异、具体取决于器件的工作模式。  有关 SOP 引脚行为的更多信息、请参阅技术参考手册的第16.8.6节、该部分位于 :http://www.ti.com/lit/swru465

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么看起来我一切都正确了。 器件会进行编程并正常工作、但在下电上电后不会保留程序。  SOP 引脚设置为010。

    我开始了一个新的主题:

    e2e.ti.com/.../623753